This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:SN74AHCT244结温

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244, CD74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726064/sn74ahct244-sn74ahct244-junction-temperature

器件型号:SN74AHCT244
主题中讨论的其他器件: CD74HCT244

关于 SN74AHCT244PW、我要查找 Tj-max 的值

根据数据表、该器 件列出的最高工作温度为+85C (封装信息表)和内部电阻(表7.4)、但无法根据我的应用验证给定的最大功率耗散是否未超出结温。

如果我耗散的功率低于组件的最大允许功率、我是否可以具有更高的外壳温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin 欢迎参加论坛!

    就像一个提到的那样,超出逻辑器件上的最高结温是很少见的。

    这里有一个常见问题解答 、介绍了标准逻辑器件的 Tj (max)。 快速回答- 150C。

    最高外壳温度不是85C -- 85C 是最高环境工作温度。 因此、答案是肯定的-您的外壳温度可能高于最大环境空气温度。

    您能告诉我您对 SN74AHCT244执行了哪些操作、导致了如此大的功耗吗?  我认为我从未见过器件温度上升超过1度或2度的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您的回答。

    我正在进行热分析、并努力获取该器件的估算功率。 在平均时间内、我将收集所有必要的信息来计算结温、并查看在电路板上温度上升的裕度。

    对于我的应用、我的问题有几个原因:
    1) 1)我们的初始估算假设我们的应用中最坏情况下的冷板(卡边缘)温度为+85C。 因此、使用最高环境温度+85C 不会显示此部件将起作用。
    2) 2)有许多其他耗散的组件会在某些区域升高电路板温度。 由于我从+85C 开始、我的外壳温度只能更高。
    3) 3)最后、我对组件 结温进行降额、然后将计算得出的结温(Tcase + P* Theta-jc)与该降额值进行比较、以显示符合性。

    因此、根据提供的链接、即逻辑器件的 Tj-max 为+150C、可以说我的环境工作温度对于该组件可能超过+85C、前提是我不超过列出的最大电压和电流值、 对于给定的功率耗散、我的 Tj 低于最大额定值+150C?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin、
    Tj (max)值作为超出环境最大温度的额外约束给出。 遗憾的是、我们无法保证在任何数据表规格之外运行。

    您是否考虑切换到 CD74HCT244? 它的额定温度为125C、应完全忽略该问题。