This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否在 TXS0108E-Q1应用中查看输出电平问题?
客户在输出端口使用下拉电阻器来获得分压电压。 kΩ 说明书规定“当输出驱动为高电平时,RPUA 和 RPUB 的电阻值为4 μ A。”,因此它们在 B 端口上的下拉电阻值应高于2V。 然而、当 A 端口=高电平时、观察到 B 端口大约为940mV。 您能解释一下什么是错误吗? 4千欧姆电阻是否适合 内部上拉电阻?
条件:
VCCA = 1.8V
VCCB = 3.3V
Ax 端口=高电平
BX 端口被10千欧下拉。
:没有外部上拉
:还测试了未连接到其他设备
谢谢、
Sam Lee
您好!Dylan、
感谢你的答复。 但是 、客户遵循了 TXS0108E-Q1数据表中的以下句子。 因此、如果不建议这样做、则应修改数据表。
•外部下拉电阻器可降低输出 VOH 和 VOL。 使用公式1计算外部下拉电阻器产生的 VOH。
VOH = VCCx×RPD/(RPD + 4 kΩ)
请参阅 以下当前问题的配置。 它们需要 在 IC 的使能引脚上有一个下拉电阻器。 在测试下拉电阻器而不是使用分压器电压时发现了此问题。 940mV @ A 端口=高电平是异常值。 您能否建议如何解决此问题和根本原因? 否则、您是否建议 TXS0104-Q1 不能用于此应用?
观察到:
案例1:
案例2:
谢谢、
Sam Lee
Sam、您好!
您是否说即使没有下拉电阻器、它们仍测量940mV? 那么、是否存在下拉电阻器不会产生影响呢?
您好!Dylan、
对于案例1、他们检查了在与 IC 断开连接的情况下的电压。
:使用10kohm 下拉电阻器-> 940mV
:47k Ω 下拉电阻-> 3.0V
对于案例2、它们在连接到 IC 的条件下没有下拉电阻器的情况下测量了电压。 但是、它们仍然观察到与940mV 相似的电压。 因此、根据此结果、他们将单独 检查 IC 的使能引脚是否具有内部10k 下拉电阻。
无论如何、您应该重点关注案例1、因为它们需要 使用下拉电阻器在 启动时保持低电平状态。
谢谢、
Sam Lee
TXS 输出开漏信号、当输出必须默认为低电平时、不应使用 TXS。
还有其他翻译可以更好地工作。 其他七个通道的用途是什么?