This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930502/txs0108e-q1-in-case-of-using-pull-down-at-output-port

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好、

 

您能否在 TXS0108E-Q1应用中查看输出电平问题?

 

客户在输出端口使用下拉电阻器来获得分压电压。 kΩ 说明书规定“当输出驱动为高电平时,RPUA 和 RPUB 的电阻值为4 μ A。”,因此它们在 B 端口上的下拉电阻值应高于2V。 然而、当 A 端口=高电平时、观察到 B 端口大约为940mV。 您能解释一下什么是错误吗? 4千欧姆电阻是否适合 内部上拉电阻?

 

条件:

VCCA = 1.8V

VCCB = 3.3V

Ax 端口=高电平

BX 端口被10千欧下拉。

:没有外部上拉

:还测试了未连接到其他设备

 

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用万用表或示波器测量过这种情况? (电压可能会振荡。)

    kΩ、4k Ω 是标称值;器件上的电阻器具有非常差的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    它使用示波器进行测量。 您能解释一下为什么电压可能会振荡?

    作为附加信息、 当使用47k Ω 下拉电阻器时、通常会观察到3.0V 的电压。

    您能解释一下这种10k 和47k 之间的症状吗?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    不建议对该器件使用下拉电阻、尝试使用内部电阻器实现分压器不会用作正常分压器、因为存在附加电路(因为输出也是输入)。 我会一起避免这一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的答复。 但是 、客户遵循了 TXS0108E-Q1数据表中的以下句子。 因此、如果不建议这样做、则应修改数据表。

    •外部下拉电阻器可降低输出 VOH 和 VOL。 使用公式1计算外部下拉电阻器产生的 VOH。
      VOH = VCCx×RPD/(RPD + 4 kΩ)


    请参阅 以下当前问题的配置。 它们需要  在 IC 的使能引脚上有一个下拉电阻器。  在测试下拉电阻器而不是使用分压器电压时发现了此问题。 940mV @ A 端口=高电平是异常值。  您能否建议如何解决此问题和根本原因? 否则、您是否建议 TXS0104-Q1 不能用于此应用?

     

    观察到:

    案例1:


     

    案例2:


     

     

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您是否说即使没有下拉电阻器、它们仍测量940mV? 那么、是否存在下拉电阻器不会产生影响呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对于案例1、他们检查了在与 IC 断开连接的情况下的电压。

       :使用10kohm 下拉电阻器-> 940mV

       :47k Ω 下拉电阻-> 3.0V

    对于案例2、它们在连接到 IC 的条件下没有下拉电阻器的情况下测量了电压。 但是、它们仍然观察到与940mV 相似的电压。 因此、根据此结果、他们将单独 检查 IC 的使能引脚是否具有内部10k 下拉电阻。

    无论如何、您应该重点关注案例1、因为它们需要 使用下拉电阻器在 启动时保持低电平状态。

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 输出开漏信号、当输出必须默认为低电平时、不应使用 TXS。

    还有其他翻译可以更好地工作。 其他七个通道的用途是什么?