Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
大家好、
您能否在 TXS0108E-Q1应用中查看输出电平问题?
客户在输出端口使用下拉电阻器来获得分压电压。 kΩ 说明书规定“当输出驱动为高电平时,RPUA 和 RPUB 的电阻值为4 μ A。”,因此它们在 B 端口上的下拉电阻值应高于2V。 然而、当 A 端口=高电平时、观察到 B 端口大约为940mV。 您能解释一下什么是错误吗? 4千欧姆电阻是否适合 内部上拉电阻?
条件:
VCCA = 1.8V
VCCB = 3.3V
Ax 端口=高电平
BX 端口被10千欧下拉。
:没有外部上拉
:还测试了未连接到其他设备
谢谢、
Sam Lee