This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我需要通过将8个信号从3V 转换为5V (反之亦然)、使两个微处理器相互"通信"。
µC 数据表、5k Ω 接口是一个不带推挽电阻器的推挽接口、因此这一侧应该是合适的。
µC、3V Ω 可配置为开漏或推挽、通过上拉和下拉电阻器上的11k Ω 至16k Ω 内部电阻器。
我在数据表中读出、如果使用上拉电阻器、它必须高于50k 欧姆、但我想它是要定义一个"标称"状态。
直接连接到推挽结构的上拉/下拉电阻器如何?
您认为我可以从3V µC 侧驱动转换器、还是驱动过弱?
感谢您的帮助!
这听起来好像3V µC 的驱动强度太低。
这是什么 µC?
您好 Ben、
如果您满足第8.3.2节中的电流要求、并且不违反第6.3节中的转换率要求、则应该可以。 否则、最好使用开漏配置并切换到 TXS0108E。
大家好、Clemens、
感谢您的回复。
n ü µC 是 nRF52840、出于实际原因、在我的设计中、它的供电电压不能超过3Vdc。
在高驱动模式下、nRF52840的 GPIO 可保证驱动至少6mA 的电流。 可以在 PIN_CNTF[n]寄存器中禁用上拉/下拉电阻器;您应该针对 TXB 执行此操作。
是否存在您实际需要上拉或下拉电阻器的情况?
迪伦、您好!
很抱歉耽误你的回答。
事实上、我没有阅读第8.3.2节、似乎我不符合要求。
TXS0108E 对我的应用似乎更有希望。
我需要详细阅读数据表、但如果还有其他问题、我会告诉您。
谢谢!
大家好、Clemens、
感谢您的新回复。
实际上、我不需要推挽电阻器、但我认为这意味着输出将处于漏极开路状态(北欧国家不太清楚、尽管论坛中的不同主题导致人们认为情况如此)。 但是、根据 TXB0108的数据表、"该器件只能转换推挽 CMOS 逻辑输出"。
如果使用 DIR=输出、PULL=禁用、DRIVE= H0H1、您将获得不带电阻器的普通输出。 请参阅 nRF52840产品规范 v1.1的第6.9.2.10节。
我不知道“高驱动“0”、“高驱动“1”究竟意味着什么,但我认为您是对的:它似乎是用于将输出配置为推挽。
感谢你们的帮助