This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC17:电源电压问题请教器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278827/sn74auc17

器件型号:SN74AUC17

您好,请问:
SN74AUC17这颗芯片,VCC电压写的是最大2.7V,极限电压写的是3.6V,芯片VCC能不能采用3.3V供电?如果采用3.3V供电将有何影响,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用3.3V 电源为其供电时、不会超过绝对最大额定值、因此不会对其造成永久损坏。 但它确实超出了建议的工作条件、因此无法再保证电气特性甚至正确运行。