This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:查询相同的输入电压(VCCA、VCCB)

Guru**** 1959305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321521/txs0108e-inquiry-for-same-input-voltage-vcca-vccb

器件型号:TXS0108E

大家好、TI 支持团队

VCCA 和 VCCB 的电平是否相同的问题?

VCCA=3.0V

VCCB = 3.0V

请快速确认。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;这是允许的。 请参阅建议运行条件表中的脚注(3)。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。