This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:QSPI 信号双向通信、当速率增加到50MHz 时、会出现数据读写不一致的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1347188/lsf0108-qspi-signal-two-way-communication-when-the-rate-increases-to-50mhz-there-is-a-problem-of-inconsistent-data-written-and-read

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXB0106

您好!

    LSF0108用于针对 QSPI 信号双向通信进行1.2V 和3.3V 电平信号转换。 目标速率为50MHz、但当速率增加到50MHz 时、写入的数据和读取的数据之间会出现不一致的问题。 目前、当速率为33.33MHz 时、测得的最大速率只能支持数据、并且读取的数据是一致的。 另请看当速率增加到50MHz 时、导致写入数据和读取数据之间不一致的原因是什么。

1.在实际测量中、我们比较了数据表表表9-3中的上拉电阻值、了解到上拉电阻的速度过大而无法达到50MHz、因此我们确认了上拉电阻为330Ω。 当上拉电阻轻微调整时、例如220Ω、当速度增加到50MHz 时、写入的数据和读取的数据之间也会存在不一致的情况、这已通过我们的实际测量结果进行了验证。

2.测量的链路容量负载低于30pF (约20pF)。 根据数据表中的说明、它应该能够达到100MHz、但现在还没有达到50MHz。

    另请帮助分析导致这种情况的原因。 如果您还有遇到类似情况的客户、如何解决这些问题? 使用 LSF0108的电路板已返回至电路板、并且封装不一致、因此无法直接替换 TXB0801等其他器件进行验证。

    期待您的回复、谢谢!

在50MHz、写入的数据和读取的数据之间存在不一致、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示输入和输出的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么波形图像上传不成功。 在上一帖子中上传33.33MHz 时、请查看 CLK 和 DQ0的输出波形。

    https://e2echina.ti.com/support/logic/f/logic-forum/807520/lsf0108-50mhz?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A138085#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dongdong、

    您是否还有50 MHz 问题的波形? 我怀疑上拉电阻过大、导致 VOL 过高、不足以检测到的不一致情况。

    请尝试逐渐增加上拉大小、以便找到数据速率和 VOL 的平衡、从而帮助避免相关的不一致问题。

     谢谢、您还可以通过 LSF 系列进一步了解翻译内容。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50MHz A 侧 CLK 的波形:

    50MHz 处 A 侧 DQ0的波形捕获未完成。

    50MHz 处 B 侧 DQ0的波形:

    目前、A 侧没有上拉电阻、默认驱动、B 侧的上拉电阻已经尝试过增加、尝试了330Ω、470Ω 和1000Ω、但没有改善。 事实上、当上拉电阻为470Ω 时、驱动能力仅与7mA 有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dongdong、

    请注意、原理图未显示、并且 DQ0不确定。 但是、您能解释一下什么是"不完整"? 为什么 VrefA 为1.2V 时波形振幅为1.8V? 没有高达1.8V 的上拉电阻? 另请注意、建议在低侧出现信号完整性问题时使用上拉电阻。

    对于 B 侧、您能否帮助断开连接到 B 端口的任何外设并验证问题是否仍然存在? 谢谢。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    1、DQ0连接到原理图中的通道5、即 A5/B5。 不完整意味着基本上没有测量到可用的波形。 在50MHz 模式下、CLK 仍可以捕获可用波形、而 DQ0尚未捕获可用波形。

    2、我们需要使用现有的 EVB 来验证电路。 现有的 EVB 是使用 LSF0108进行1.8V 和3.3V 的电平转换、所以 A 侧是1.8V、我认为这不会影响验证结论。 在 AB 侧有相应的上拉电阻、比较测试结果是一样的。 后来、从内部移除了 A 侧的上拉电阻、因为芯片侧的 IO 处于 PP 模式。

    3、我们今天进行了验证、删除了 B 端外设、测试结果和以前相同、没有改进。

    4、进行了实验以验证 AB 侧所有通道的所有外设均已断开、并且 A 侧 CLK 通道(即 A4)已使用同轴线连接到外部信号发生器、 使用信号发生器发射方波、并使用示波器测量 B 侧的相应通道:

    A 侧波形:10MHz

    B 侧波形:10MHz

    B 侧波形:30MHz

    从上面的波形可以看出30MHz 处 LSF0108后的波形严重变形。 当然、飞线验证对信号完整性有一定的影响、但如果实际用途与此类似、则无法实现良好的完整性。 请帮助了解 LSF0108是否真的可以到达50MHz、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dongdong、

    从上面的波形可以看出30MHz 处 LSF0108后的波形严重变形。 当然、飞线验证对信号完整性有一定的影响、但如果实际用途与此类似、则无法实现良好的完整性。 请帮助了解 LSF0108是否确实达到50MHz [/报价]

    与参考视频类似、请注意、需要强上拉电阻。 您可以在断开所有外设的情况下再次确认用于所示50 MHz 波形的上拉电阻吗?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    实际测量无法达到50MHz、此时波形已变形、波形基本与30MHz 一致。 根据规格的建议、添加了强驱动上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dongdong、

    对于拼写错误非常抱歉。 我是指所示的30 MHz 波形。  

    B 侧波形:30MHz

    [/报价]

    您是否指出这是与视频类似的高达330欧姆的强上拉电阻而无负载的情况?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Michael,

    是的、这是没有负载的强上拉波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dongdong、

    感谢确认。 请参阅 下方的30 MHz 和50 MHz、两侧均为330欧姆上拉电阻、如果有任何问题、我们会进一步推荐针对 QSPI 应用的 TXB0106、谢谢。

    此致、

    迈克尔.