This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:一个短电平转换的 QSPI 跟踪限制和评估

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1355049/txb0304-qspi-trace-limitation-and-evaluation-of-one-short-level-shift

器件型号:TXB0304

我们使用  TXB0304将33MHz 和16MHz CLK 从1V8传输到3V3。

 拓扑 列表如下所示:

拓扑1:QSPI 16MHz 布线长度在电平位移后为14英寸、 无法识别 CLK 的波形。

 是否有任何解决方案可以对拓扑1提供跟踪限制建议? 或者如何评估具有小功能变化的拓扑、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的是电容。  对于 TXB 而言、布线、连接器和电缆的总电容过高。

    QSPI (和 TXB 电平转换器)不能长距离使用;必须将器件放在同一电路板上彼此靠近的位置。 使用 LVDS 或 PCIe 等协议可以在更远的距离实现高速、但这些协议使用单向差分信号、并且与 QSPI 不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何楚陈

    除了 Clemens 响应外、您还可以参考 数据表的第11部分、了解最佳布局实践。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    我得到电容和布线长度应更短、

    我们仍在做实验、以了解 使用多长时间的轨迹 可以解决这个问题。

    此处是16MHz 探针在相同位置的新波形、但仍然无法启动闪存

    在不缩短总布线的情况下、是否有解决方案可以消除振铃效应?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    好的、我们已经检查了布局指南、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    我尝试使用 txb0304.ibs (IO_33_OS 引脚)仿真完整的 QSPI 拓扑、以检查振铃效应。

    但我发现仿真与我们的测试波形结果不同。

     此  txb0304.ibs 模型是否可用于一次短函数加载 仿真?

    或者、您是否对仿真有任何建议以接近真实情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在仿真中使用了什么电容和电感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    总电容约为100pf、

    传输线路中包含的电感14"

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您就忘记了电缆了。 总长度约为24英寸、电容要高得多。

    据我所知、IBIS 模型无法显示边沿加速器在几纳秒后超时。

    任何仿真都不会起作用;QSPI 和 TXB 均不能用于长距离测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

     " IBIS 模型无法显示边沿加速器在几纳秒后超时"的详细说明

    我查看文档"scea131.pdf"、它显示使用1 *** 时 只有1.7ns 上升/下降时间、 因此 往返延迟需要在10~30ns 内、对吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 基本上具有两种不同的输出、分别具有和不具有一个短接。 TXB 在两者之间切换、但 IBIS 模型有两种单独的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

     另外两个问题:

    1. TXB 文档指出"如果容性负载大于70pF、O.S 将在10ns 后超时、输出将根据由4-kΩ 缓冲器、负载电阻和容性负载决定的 RC 时间常数持续上升下降。"、   我可以有 介绍振荡的公式或更多详细信息吗? 如何 评估由阻抗不匹配质量或负载过重导致的拓扑?   

      

    2.我 想用实际的数字来总结一下 TXB 布线规则

    在该文档中、TI 建议控制 总时钟需要小于70pF 且布线长度较短

    如果我有新的情况、所有组件 Cload 都约为35pf、但布线长度已经为12"、我认为 Cload 总值可能约为70pf、但如果没有仿真、我们怎么才能判断边际案例将通过

    请问您对此有何评论、如果您能提供实际数字规则会更好

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有振荡;R-C 低通滤波器会减慢边沿的速度。 参见 维基百科

    2.我不知道你的板的特点。 最简单的检查方法可能是仅测量波形。