This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV273A:初始状态

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS273, SN74LVTH273, SN74LV273A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1363574/sn74lv273a-initial-state

器件型号:SN74LV273A
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH273、SN74HCS273

大家好!

我有关于 SN74LV273的问题。
我认为初始状态是未定义的、但可以拉低输出以避免这种情况吗?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉将不起作用。 通过该器件预设逻辑电平的唯一有保证的方法是在数据中使用清零引脚或时钟。

    您还可以尝试使用输出端带有下拉电阻器的总线保持器件、例如 SN74LVTH273或 SN74LVCH273。 请参阅以下文档中的第6.3节:

    https://www.ti.com/lit/an/scla015b/scla015b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我知道具有总线保持功能的器件的初始值并非未定义。
    由于 SN74LVTH273是旧产品、因此我建议使用 SN74HCS273、但它是否是一个好主意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 没有总线保持功能、因此您将无法定义使用此器件进行上电时的状态。 如果这无关紧要、并且您要找的只是较新的器件、那么 HCS273没有任何问题(不知道有关系统要求的任何其他信息)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。
    我知道、如果您使用复位 IC 等方式向 SN74LV273A 的 CLR 引脚输入置位信号、并在电源接通后释放清除、则在 CLK 输入之前、输出将为低电平。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 (这是/CLR 输入的主要用途。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。
    感谢您的回答。