Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, CD74HCT4538
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4538
工具与软件:
我目前正在从事一个高可靠性设计项目、其中涉及使用 SN74LVC1G123和 CD74HCT4538E 元件。
问题1:
您能否验证、 如果使用 N74LVC1G123和 CD74HCT4538E 时电容高于0.1uF、强烈建议您添加一个与 Cext 串联的51欧姆电阻器? TI 还有哪些其他想法或建议?
Cext 电容器位于 (Rex/Cext 和 Cext)之间、并以并联方式连接到 SN74LVCG123或 CD74HCT4538E 的内部漏极和源极 MOSFET。 这使得 Cext 电容可在必要时立即放电。 与 Cext 串联的电阻器将有助于控制 Cext 放电时的电流流动。
问题2:
您能否请您参考我的 TI 应用手册、该手册建议为 IC 使用一个与 Cext 串联的电阻器、其中 Cext 通过 MOSFET 放电且 Cext 电容高于0.1uF?
此致
纤薄