This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123和 CD74HCT4538E:关于使用 SN74LVC1G123和 CD74HCT4538E 元件改进高可靠性电路设计的建议。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, CD74HCT4538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372766/sn74lvc1g123-sn74lvc1g123-and-the-cd74hct4538e-recommendations-to-improve-the-design-of-highly-reliable-circuits-using-sn74lvc1g123-and-cd74hct4538e-components

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4538

工具与软件:

我目前正在从事一个高可靠性设计项目、其中涉及使用 SN74LVC1G123和 CD74HCT4538E 元件。

问题1:

您能否验证、 如果使用 N74LVC1G123和 CD74HCT4538E 时电容高于0.1uF、强烈建议您添加一个与 Cext 串联的51欧姆电阻器?   TI 还有哪些其他想法或建议?

Cext 电容器位于 (Rex/Cext 和 Cext)之间、并以并联方式连接到 SN74LVCG123或 CD74HCT4538E 的内部漏极和源极 MOSFET。 这使得 Cext 电容可在必要时立即放电。 与 Cext 串联的电阻器将有助于控制 Cext 放电时的电流流动。

问题2:

您能否请您参考我的 TI 应用手册、该手册建议为 IC 使用一个与 Cext 串联的电阻器、其中 Cext 通过 MOSFET 放电且 Cext 电容高于0.1uF?

此致

纤薄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纤薄、

    如果使用滤波不良、会突然断电的电源、51欧姆电阻器非常重要。 这可能会导致电容器快速放电到器件中。 否则、没有必要。

    我不确定问题2的含义。 这似乎非常具体。 您能否分享原理图?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们查看 CD74HCT4538数据表、尤其是图2。 很明显、外部电容器(Cext)连接到位于这些引脚之间的 N 沟道 MOSFET 两端的引脚1 (15)和引脚2 (14)。 Cext 还通过 P MOSFET 连接到 Vcc。

    问题:
    除了 Vcc 突然断电可能导致电容器 Cext 快速放电外、在特定转换事件期间、Cext 是否有可能通过 PMosfet 快速充电或通过 N MOSFET 快速放电?

    我认为 CD74HCT4538内的 N MOSFET 和 P MOSFET 在特定转换事件期间从 Cext 传输充电或放电电流发挥着作用、因此与 Cext 串联的51欧姆电阻器是控制电流流动所必需的。 能否向负责的工程师咨询进一步的指导和说明?

    我的问题2是关于一个包含放电引脚的集成电路、例如555计时器的 CMOS 版本。 CMOS 555计时器有一个引脚7 (放电)、可通过555计时器内的 N MOSFET 为计时电容器提供一条放电路径。 当计时电容超过0.1uF 时、您是否认为51欧姆电阻器也是此类 IC 的良好实践?

    此致
    纤薄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纤薄、

    FET 检测 RC 的电荷水平以控制单稳态的内部逻辑。 除了 VCC 突变之外、它们不会快速对电容器充电或放电。 只有在突然断电的情况下、才需要使用51欧姆电阻器来控制电流。

    对于555计时器、我应遵从该器件数据表中的布局建议。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 CD74HCT4538数据表图2中显示的逻辑图、单稳态的内部逻辑控制 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 以调节 RC 电荷电平、而不是相反。 此外、根据图2的逻辑图、N 沟道和 P 沟道 MOSFET 不会用作电荷电平检测器。

    如果 TI 的集成电路设计工程师能查看我的问题并提供解释和建议、帮助我利用 CD74HCT4538实现加固型设计、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纤薄、

    该器件已有26年历史、并由 TI 从 Harris Semiconductor 收购。 但没有专门的 IC 设计工程师。 我们建议您遵循数据表中的设计建议。 如果您有任何更具体的问题、请随时回复。

    此致!

    Ian