Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0002, TXU0202, TCA9800
主题中讨论的其他器件: LSF0002、 TXU0202、 TCA9800
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在寻找 LSF0102进行 UART 和 I2C 的电平转换。
它们会将一侧连接到 MCU 接口。 问题是、器件使用电池电源、因此 UART 和 I2C 的电压可以在1.8V 到3.6V 之间变化。
它们将把 B 侧连接到传感器和其它用3.0V 工作的模块->我认为没有问题。
此外、他们还在 datashee 上找到了该数字。 请参见下面的图解;

我认为这与我的客户的情况几乎相同。
您是否认为我的客户可以使用此原理图?
也许3.3V 会变为3.0V、而1.8V~5V 会变为1.8V~3.6V。
请告知我预期问题、或者在使用此原理图时需要小心谨慎。
此致、
蔡斯