This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于一侧可变电压的问题

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0002, TXU0202, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397862/lsf0102-question-about-variable-voltage-on-a-side

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: LSF0002TXU0202TCA9800

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找 LSF0102进行 UART 和 I2C 的电平转换。

它们会将一侧连接到 MCU 接口。 问题是、器件使用电池电源、因此 UART 和 I2C 的电压可以在1.8V 到3.6V 之间变化。

它们将把 B 侧连接到传感器和其它用3.0V 工作的模块->我认为没有问题。

此外、他们还在 datashee 上找到了该数字。 请参见下面的图解;

我认为这与我的客户的情况几乎相同。

您是否认为我的客户可以使用此原理图?

也许3.3V 会变为3.0V、而1.8V~5V 会变为1.8V~3.6V。

请告知我预期问题、或者在使用此原理图时需要小心谨慎。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LSF 转换器、您必须知道哪个电压更低。 也许可以改用 LSF0002 (因为生成已知为最低的电压更容易)。

    可考虑对 UART 使用 TXU0202、对 μ I²C 使用 TCA9800。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的支持。

    1.那么您的建议是使用 LSF0002? 比 LSF0102更好吗?

    2.您认为图8-5不符合客户的情况吗?

    3.每个用途使用 TXU0202和 TCA9800是否比2个 LSF0002更好?

    它不会对1.8V 至3.6V 的可变电压产生任何问题吗?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. LSF0002采用单偏置电压工作(最低为);LSF0102需要两种电压。

    2.如果您确保 Vref_A 的电压不高于任何上拉电压、图8-5可以工作。

    3. TXU 和 TCA980x 器件支持任何电压组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    我想重点是 MCU 侧的电压将在器件工作时发生变化、它将从3.6V 变为1.8V。

    但现在我想图8.5假设一端是恒定的电压、只是范围是1.8V 到5V。 ->我对吗?

    回到问题、我有一个问题:如果使用参考文献、LSF0002、TXU0202和 TCA9800是可以接受的 当这些直流器件正常工作时、电压会发生变化。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 可以在许多不同且不断变化的电压下工作;唯一的限制是 Vref_A 必须为最低电压。

    所有这些器件都可以在电压变化的情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的支持。

    您说过"如果您确保 Vref_A 处的电压不高于任何上拉电压、图8-5可以工作。"

    如果我假设 Vref_A=1.65V、并且 A 侧的最小上拉电压为1.8V、可以使用 R1=R2=200kOhm 的电阻。 (如果电池保持最小容量)

    请检查此电阻值是否正常。 (我应该将电阻器值设置得更低还是更高?)

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样的分压器可能起作用。 请注意、有电流流入 Vref_B、流出 Vref_A、且该电流受200 kΩ 电阻器的限制;Vref_B 与 Vref_A 之间的压降约为0.7V。因此、为 R1和 R2使用较小的值是合理的。