This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在寻找 LSF0102进行 UART 和 I2C 的电平转换。
它们会将一侧连接到 MCU 接口。 问题是、器件使用电池电源、因此 UART 和 I2C 的电压可以在1.8V 到3.6V 之间变化。
它们将把 B 侧连接到传感器和其它用3.0V 工作的模块->我认为没有问题。
此外、他们还在 datashee 上找到了该数字。 请参见下面的图解;
我认为这与我的客户的情况几乎相同。
您是否认为我的客户可以使用此原理图?
也许3.3V 会变为3.0V、而1.8V~5V 会变为1.8V~3.6V。
请告知我预期问题、或者在使用此原理图时需要小心谨慎。
此致、
蔡斯
尊敬的 Clemens:
感谢您的支持。
1.那么您的建议是使用 LSF0002? 比 LSF0102更好吗?
2.您认为图8-5不符合客户的情况吗?
3.每个用途使用 TXU0202和 TCA9800是否比2个 LSF0002更好?
它不会对1.8V 至3.6V 的可变电压产生任何问题吗?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯
1. LSF0002采用单偏置电压工作(最低为);LSF0102需要两种电压。
2.如果您确保 Vref_A 的电压不高于任何上拉电压、图8-5可以工作。
3. TXU 和 TCA980x 器件支持任何电压组合。
尊敬的 Clemens:
感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。
我想重点是 MCU 侧的电压将在器件工作时发生变化、它将从3.6V 变为1.8V。
但现在我想图8.5假设一端是恒定的电压、只是范围是1.8V 到5V。 ->我对吗?
回到问题、我有一个问题:如果使用参考文献、LSF0002、TXU0202和 TCA9800是可以接受的 当这些直流器件正常工作时、电压会发生变化。
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯
LSF 可以在许多不同且不断变化的电压下工作;唯一的限制是 Vref_A 必须为最低电压。
所有这些器件都可以在电压变化的情况下工作。
尊敬的 Clemens:
感谢您的支持。
您说过"如果您确保 Vref_A 处的电压不高于任何上拉电压、图8-5可以工作。"
如果我假设 Vref_A=1.65V、并且 A 侧的最小上拉电压为1.8V、可以使用 R1=R2=200kOhm 的电阻。 (如果电池保持最小容量)
请检查此电阻值是否正常。 (我应该将电阻器值设置得更低还是更高?)
此致、
蔡斯
这样的分压器可能起作用。 请注意、有电流流入 Vref_B、流出 Vref_A、且该电流受200 kΩ 电阻器的限制;Vref_B 与 Vref_A 之间的压降约为0.7V。因此、为 R1和 R2使用较小的值是合理的。