工具与软件:
尊敬的 E2E:
请先查看我的原理图。

我正在使用两个 SN74LVC8T245PWR 芯片将 SOC 1.8V 信号转换到 LCD 显示屏。
当 IC 处于室温时、LCD 显示屏异常、但随着 IC 温度升高、显示屏恢复正常。
我尝试测量每个通道的信号、发现当显示异常时、信号中的噪声也很差。
以下是异常和正常显示的信号波形。
LCD 显示屏正常:

LCD 显示屏 NG:

通电大约30分钟后、LCD 恢复正常显示、信号也稳定下来。 最初确定此问题可能与温度有关。
当我向 IC 喷洒冷却液时、液晶屏再次异常。
我还尝试使用 SN74LVC8T245-Q1替换 IC、但不会发生此问题。
我的温度范围应在 IC 的规格范围内。 您能帮助我确定导致此问题的原因吗?