This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:与温度相关的噪声问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1400439/sn74lvc8t245-temperature-related-noise-issues

器件型号:SN74LVC8T245

工具与软件:

尊敬的 E2E:

请先查看我的原理图。

我正在使用两个  SN74LVC8T245PWR 芯片将 SOC 1.8V 信号转换到 LCD 显示屏。

当 IC 处于室温时、LCD 显示屏异常、但随着 IC 温度升高、显示屏恢复正常。

我尝试测量每个通道的信号、发现当显示异常时、信号中的噪声也很差。

以下是异常和正常显示的信号波形。

LCD 显示屏正常:

LCD 显示屏 NG:

通电大约30分钟后、LCD 恢复正常显示、信号也稳定下来。 最初确定此问题可能与温度有关。

当我向 IC 喷洒冷却液时、液晶屏再次异常。

我还尝试使用 SN74LVC8T245-Q1替换 IC、但不会发生此问题。

我的温度范围应在 IC 的规格范围内。 您能帮助我确定导致此问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请帮助确认是否使用的是 TI 器件、因为原理图中显示的74LVC 与 Nexperia 的相似、而 SN74LVC8T245-Q1实际上是 TI 器件。

    但是、随着温度升高、噪声通常会增加、我怀疑电源存在噪声。 谢谢、与数据表的布局指南类似、我们还建议在每个电源上使用去耦电容器(典型建议值为100nF)。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认器件型号为 TI 的 SN74LVC8T245PWR。

    随后、我尝试更换了不同的 SN74LVC8T245PWR 芯片、发现部分芯片出现了问题、而其他芯片则没有出现问题。

    如果问题与电源噪声有关、则结果不应是随机的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些噪声尖峰非常规律、 该频率下是否有其他信号(可能是时钟)?

    /OE 信号是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的澄清。

    此外、您能否帮助说明一下是否随机使用去耦电容器?

    谢谢!

    Michael。