Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413903/txb0104-txb0104-oe-clarification
器件型号:TXB0104主题中讨论的其他器件: TXU0304
工具与软件:
您好!
在我的系统中、我需要降低 SPI 信号、而 TXB0104似乎要在包括成本在内的许多方面做出让步。 这里需要注意的是、它几乎需要背对背执行该操作 、而不是默认原理图中建议的那样、在默认原理图中、控制侧具有更高的电势。 我知道 IC 是自动双向的、但这可能会导致 OE 出现问题。
数据表指出 OE 由 Vcca (显示侧)提供、需要低于 Vccb (CPU 侧)。 该指南(SCEA043)规定、不使用时、OE 应与 Vcca 相连。 后者 表明 OE 是输入、未在内部拉至高电平。 反过来、这意味着我可能只需按比例缩小输入的 CPU 信号、使其处于正确的电平。
OE 的广播值以 Vcca 为基准、但除非读取不正确、否则建议运行条件(请参阅下表)建议它可以接受高达5.5V 的电压。
请注意、根据标称电压、向下的比例只能为0.5V。 将允许的最大电压考虑在内、我有可能将电压差降至0.3V、并且仍然留下很小的裕度(不是很大、但可以实现)。 我提到这一点的原因是、偏置文档(SCEA060)规定 Vcca 和 Vccb 之间的差异不得超过0.6V、这一差异 无论如何都能满足要求(同样不大、但...)。

在计划使用 TXB0104时是否存在任何问题?
是否可以使用 OE 直接连接到 CPU、因为此时 最高0.5V 电压过高?
是否存在 使用 按比例缩小 OE 控制的问题?
非常感谢您的帮助!