This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 OE 澄清

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413903/txb0104-txb0104-oe-clarification

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304

工具与软件:

您好!

在我的系统中、我需要降低 SPI 信号、而 TXB0104似乎要在包括成本在内的许多方面做出让步。  这里需要注意的是、它几乎需要背对背执行该操作 、而不是默认原理图中建议的那样、在默认原理图中、控制侧具有更高的电势。 我知道 IC 是自动双向的、但这可能会导致 OE 出现问题。

数据表指出 OE 由 Vcca (显示侧)提供、需要低于 Vccb (CPU 侧)。 该指南(SCEA043)规定、不使用时、OE 应与 Vcca 相连。  后者 表明 OE 是输入、未在内部拉至高电平。 反过来、这意味着我可能只需按比例缩小输入的 CPU 信号、使其处于正确的电平。

OE 的广播值以 Vcca 为基准、但除非读取不正确、否则建议运行条件(请参阅下表)建议它可以接受高达5.5V 的电压。

请注意、根据标称电压、向下的比例只能为0.5V。 将允许的最大电压考虑在内、我有可能将电压差降至0.3V、并且仍然留下很小的裕度(不是很大、但可以实现)。 我提到这一点的原因是、偏置文档(SCEA060)规定 Vcca 和 Vccb 之间的差异不得超过0.6V、这一差异 无论如何都能满足要求(同样不大、但...)。  

在计划使用 TXB0104时是否存在任何问题?

是否可以使用 OE 直接连接到 CPU、因为此时 最高0.5V 电压过高?

是否存在 使用 按比例缩小 OE 控制的问题?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    虽然 TXB0104支持 SPI、但 TXU0304因其更高的驱动能力+施密特触发输入而可能是更强大的选择。 其独特的通道配置非常适合 SPI、并且可实现比 TXB0104更高的数据速率。 TXB0104的电源偏置问题、其中 VCCA <= VCCB 对于 TXU0304也不是问题。  

    TXB0104的 OE 引脚可耐受过压、并能够偏置至高于 VCCA 的电压(高达5.5V)。 然而、其逻辑阈值电平仍然以 VCCA 为基准。 (对于有效输入低电平、VCCA 的<35%;对于有效输入高电平、VCCA 的>65%)。  

    [报价 userid="618325" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413903/txb0104-txb0104-oe-clarification "]

    我提到这一点的原因是、偏置文档(SCEA060)规定 Vcca 和 Vccb 之间的差异不得超过0.6V、这一差异 无论如何都能满足要求(同样不大、但...)。  

    [报价]

    这是 LSF 型转换器的偏置要求、不适用于 TXB 型。 但请记住、TXB0104要求 VCCA<= VCCB。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    非常感谢您的答复和建议。

    我确实看过了 TXU0304、尽管它更适合原生 SPI 并将 Vcca 解决为 Vccb 限制、但我不能在设计中使用它。 在被宣传为 SPI 时、  显示屏没有 MISO 线路(即单独的数据返回)。 相反、它有另一个"OSI 样式"行、即"Data"命令、需要从 CPU 转到显示器。 因此、该设计需要所有4条线路都朝着相同的方向传输、而我们可能仍需要通过 MOSI 进行半双工返回。 这是一个早期阶段,它只是一个怀疑,但更愿意为它做好准备。 请接受我的道歉,因为在第一个帖子不够准确。

    按速度计算、TXB 是高达100MHz 的器件、设计数据突发小于24MHz。 在示波器上看到的数据看起来非常好(大的边沿和最小的振铃)。

    我 怀疑 TXB 具有较高的电压耐受性、但 Vcca 提供的声明稍微让我掉了下来、因此在这里提出了问题。 感谢您确认我的怀疑。  

    至于偏置要求、0.6V 仍然表示 TXB。 虽然我肯定引用了一个错误的段落、但 SCEA060中有一个有关 TXB 的清晰章节、包括电流消耗曲线(如何漏掉该段落?) -第1.1节(下),图6 (我附了截图,但只允许质量差)。

    非常感谢您的帮助! 非常感谢!