This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC14:关于非 RHA (-)详细信息

Guru**** 2645665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1411095/sn54ac14-about-non-rha---details

器件型号:SN54AC14

工具与软件:

我要求您澄清一下识别为5962-8762401DA 和5962F8762401DA 的两类器件之间的差异。 具体而言、我想了解以下内容:

  1. (-)部分和(F)部分有何区别?

  2. 据了解、(F)器件和(-)器件是同一器件(裸片版本/封装)、但是否存在任何流程或工艺与批次选择、测试和制造至生产(F)器件的标准工艺制造不同? 如果制造过程中存在区分这两个零件的差异?

更具体地说、目前的批量保证似乎超出了我的项目的方案要求。

由于我们的应用不涉及对总电离剂量(TID)敏感的环境、因此我们正在考虑 F 器件是否需要300krad 的批次级辐射裕度。

因此、我希望基于制造工艺的可靠性和材料质量来确认一定程度的信心、以确保该产品可以使用。

您能否提供有关标准(-)器件的 TID 寿命的任何可用数据、例如测试报告或裸片特性?

我知道耐辐射保障(RHA)不适用于标准器件。

然而,如果制造工艺和材料是相同的,我认为它可能适合应用在一个不太敏感(<10krad)的空间环境,所以我询问了确认的准确性。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    我有点困惑、因为您看到的是(F)器件。 这些是可用器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何混淆、我深表歉意。
    我可以就以下两个部分提出相同的问题吗?

    5962-9553601QPA / 5962F9553601VPA (请忽略与 QML Q 和 V 等级相关的差异)

    正如我之前的询问中提到的、如果这些器件是同一个器件、并且用于不需要300krad 容差保证的任务、您能否告诉我预计会有任何额外的好处或影响?

    我想澄清一下、我的理解是、如果在过程或生产过程中、各级(-/F)之间有任何重大的差异、可能会影响我刚才所说的考虑。

    此外、关于组件5962-8762401DA、虽然我了解 SEL 特性在93MeV 时得到确认、但是否会有任何 TID 测试数据可供参考?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    该差异是 RHA 额定值、请参阅

    从 slvaeu1

    主要区别在于这些器件所通过的测试以及 TI 可对性能做出的保证。 如果在300krad 的环境下使用非300krad 器件并且该器件发生故障、则我们无法进行太多支持、因为该器件在预期环境之外运行。

    在电气方面、这些器件将具有相同的处理能力。

    要访问测试数据、请联系 TI 客户支持中心 https://www.ti.com/info/customer-support.html、 因为我们无法在公共论坛上分享这些数据  

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供与我询问的部件相关的辐射测试信息?

    Jonard Rico 建议我在 E2E 论坛上提出其他问题、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    我在周围挖了一点、找不到此设备的任何辐射数据。  

    很遗憾、对于这些较旧的器件、我们没有相应的文档。  

    我能找到的最接近的一项是 SN54AC00的辐射测试- SP  设备。 但是、这些模具不同、因此请自行承担使用此信息的风险。  

    https://www.ti.com/product/SN54AC00-SP