This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电平转换器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1427281/txs0108e-level-shifter

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0106

工具与软件:

尊敬的团队:

来自印度 Dialtronics Systems Pvt Ltd.的问候。

我们使用的是 德州仪器(TI)的 TXS0108ERGYR 电压电平转换器。  

在上面的原理图中、我们填充了 R286、C99、C100。  

情形1:已尝试将 OE 下拉至10KE。

情况2:已尝试通过10KE 将 OE 设为上拉。

在这两种情况下、我们都没有从电平转换器获得预期的输出。

我们的要求:电平转换器的输入为3.3V PCM 信号  

电平转换器的预期输出为1.8V PC 信号。

但我们没有获得预期的输出。

输入到电平转换器很好。

因此、请您验证原理图并分享您对此问题的反馈。

谢谢、此致、

Sai Ravali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整、没有显示连接到 I/O 引脚的元件。 此外、布线长度是多长?

    有关限制条件、请参阅数据表的第7.3.3节和第7.3.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    GroupB 是电平转换器的高电压电平3.3V 输入、GroupA 是预期的1.8V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何上拉/下拉电阻器、电容器或其他元件连接到任何线路?

    输出是什么? 请显示示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情况1:OE 引脚被10KE 电阻器下拉。 预期输出为1.8V PCM 信号。 但我们没有得到这个。

    CASE2:OE 引脚被10KE 电阻拉高。 预期输出为1.8V PCM 信号。 但我们没有得到这个。

    情况3:OE 引脚下拉、直到 VCCA 和 VCCB 上电、然后在 VCCA 和 VCCB 上电后将 OE 引脚作为高电平拉。 然后、预计输出1.8V PCM 信号也未出现。

    注意:电平转换器的输入是来自 FPGA 的3.3V PCM 信号。电平转换器的预期输出是1.8V PCM 信号。

    PCLK 频率为2.048MHz

    请检查原理图部分、并建议是否需要进行任何修改。

    谢谢、此致、

    Sai Ravali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你到底是什么意思"没有得到这个"? 输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在图 D18中、您可以看到我们为 FPGA 的电平转换器提供的输入。  

    我们在 D4处跟踪输出、这是电平转换器的输出、预计为1.8V PCLK 信号。 但我们没有得到任何信号。

    我们正在用 INTRONIX 逻辑分析仪检查、在这里我们不能检查电压电平。 但至少我们必须在 PCLK 上获得一个未出现的信号。

    请注意:PCLK 的工作频率为2.048MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的逻辑分析仪是如何配置的。 但线路始终为低电平并不可能是误差。 示波器引线会更有帮助。

    请检查 TXS 的电源。 尝试更换芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在相应的引脚上获得1.8V 和3.3V 电压。 是的、我们已更换 IC。 主席先生、我的疑问是我们是否可以使用 TXS0108ERGYR 或 TXB0106 (6通道)来表示2.048MHz 的频率? 我看到的数据表显示了2.5MHz 的应用电路输出波形。 还请确认我们可以使用  TXS0108ERGYR 或 TXB0106 作为2.048MHz 的工作频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们可以支持2 MHz。

    但你还没有给我所有我要求的信息。 请提供布线长度或显示电路板的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    问题是仅在其中一个通道还是多个通道上可见? 我们是否能够获得有关 Clemens 对于 I/O 上外部负载条件的建议的说明(上面的原理图中未显示)?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查随附的屏幕截图以了解迹线长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    这种布线似乎不过分、 但改用示波器捕获波形会有所帮助。 请检查连续性以确保无短路、并  在没有外部上拉/下拉的情况下、通过直接偏置到 OE 引脚至 VCCA/GND 来执行功能测试。  

    此致、

    插孔