https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1427281/txs0108e-level-shifter
器件型号:TXS0108E主题中讨论的其他器件:TXB0106
工具与软件:

尊敬的团队:
来自印度 Dialtronics Systems Pvt Ltd.的问候。
我们使用的是 德州仪器(TI)的 TXS0108ERGYR 电压电平转换器。
在上面的原理图中、我们填充了 R286、C99、C100。
情形1:已尝试将 OE 下拉至10KE。
情况2:已尝试通过10KE 将 OE 设为上拉。
在这两种情况下、我们都没有从电平转换器获得预期的输出。
我们的要求:电平转换器的输入为3.3V PCM 信号
电平转换器的预期输出为1.8V PC 信号。
但我们没有获得预期的输出。
输入到电平转换器很好。
因此、请您验证原理图并分享您对此问题的反馈。
谢谢、此致、
Sai Ravali