This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:IDRV 与 VPVDD 特性数据

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485291/drv8714-q1-idrv-vs-vpvdd-characteristic-data

器件型号:DRV8714-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8718-Q1

工具与软件:

您好!

我已经在数据表中找到了 VPVDD = 13.5V 时 IDRVx 与 Tj 的关系图(图7-8至7-11)。 我知道这些图形适用于 VPVDD = 13.5V。  

我想拥有此数据  IDRVx 与 Tj 在不同 VPVDD (在本例中为8V、24V、32V)下的关系。 您能否共享不同 VPVDD 的数据?

此致、

Sathish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们不提供您所请求的数据。 请参阅数据表中列出的数据。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 VPVDD = 8V、24V、32V 时 IDRVx 与 Tj 间的关系图( VPVDD = 13.5V 时)的 IDRVx 与 Tj 间的关系趋势来算出 IDRVx 与 Tj 间的关系图? 请支持如何估计它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 会在一天或两天内审查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    Tj 的值。 最终这是功率耗散计算的问题。

    请参阅数据表9.2.2.3。  

    此示例显示 Tj 比环境温度高7.9°。

    您可以重复使用此公式进行估算。 4通道 PWM (例如 DRV8718-Q1)就是这种情况。 如果您的 DRV8714-Q1只有2通道 PWM、您可以更改它。

    PVDD 为12V、那么您可以针对8V、24V、32V 用例进行更改。  

    此致

    信也