主题中讨论的其他器件: DRV8718-Q1
工具与软件:
您好!
我已经在数据表中找到了 VPVDD = 13.5V 时 IDRVx 与 Tj 的关系图(图7-8至7-11)。 我知道这些图形适用于 VPVDD = 13.5V。
我想拥有此数据 IDRVx 与 Tj 在不同 VPVDD (在本例中为8V、24V、32V)下的关系。 您能否共享不同 VPVDD 的数据?
此致、
Sathish。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我已经在数据表中找到了 VPVDD = 13.5V 时 IDRVx 与 Tj 的关系图(图7-8至7-11)。 我知道这些图形适用于 VPVDD = 13.5V。
我想拥有此数据 IDRVx 与 Tj 在不同 VPVDD (在本例中为8V、24V、32V)下的关系。 您能否共享不同 VPVDD 的数据?
此致、
Sathish。
您好!
感谢您的提问。
Tj 的值。 最终这是功率耗散计算的问题。
请参阅数据表9.2.2.3。
此示例显示 Tj 比环境温度高7.9°。
您可以重复使用此公式进行估算。 4通道 PWM (例如 DRV8718-Q1)就是这种情况。 如果您的 DRV8714-Q1只有2通道 PWM、您可以更改它。
PVDD 为12V、那么您可以针对8V、24V、32V 用例进行更改。

此致
信也