This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:SPI 是否支持3.3V?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486689/drv8244-q1-whether-spi-support-3-3v

器件型号:DRV8244-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

DRV8244-Q1 SPI 是否支持3.3V 逻辑电平通信?

客户的简单原理图如下所示。 VDD 是否需要更改为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    nSLEEP 高电平电压决定了 SPI IO 逻辑电平。 对于3.3V SPI 逻辑电平、nSLEEP 必须为3.3V。请参阅下面的数据表。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的更新。

    另一个问题:对于下表、所有参数都是在25°C 下测量的? 对于 DRV8244-Q1瞬态电流、我们是否具有-40°C~125°C 下的测量数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    请参阅 DRV8244-Q1数据表中的下表。 我认为表中给出的瞬态电流是针对 Ta = 85 °C 的。 谢谢。

    您还可以使用 Excel 中的"全桥驱动器结温估算器"进行特定计算。

    此致、Murugavel