请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
DRV8244-Q1 SPI 是否支持3.3V 逻辑电平通信?
客户的简单原理图如下所示。 VDD 是否需要更改为3.3V?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
DRV8244-Q1 SPI 是否支持3.3V 逻辑电平通信?
客户的简单原理图如下所示。 VDD 是否需要更改为3.3V?