请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8251A主题中讨论的其他器件: DRV8251
工具与软件:
您好!
我正在使用中 DRV8251A 来驱动我的电阻负载。 我的输入 PWM 具有非常低的频率= 50Hz。
我注意到了 DRV8251A 在此频率下不输出任何内容、在1000Hz 输入频率下、它将输出 无论输入信号如何、在35kHz 下都保持恒定的10% .
这是预期行为吗? 因为数据表中指出 IN1和 IN2可以从0变为200kHz。
这是我的原理图、供您参考:
- R2未安装
- 负载连接在 OUT1和 OUT2之间。 Rload = 100 Ω
两者之间的区别是什么 DRV8251 和 DRV8251A 如果我可以问?