This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:IN1和 IN2为低频

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A, DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489510/drv8251-low-frequency-at-in1-and-in2

器件型号: DRV8251A
主题中讨论的其他器件: DRV8251

工具与软件:

您好!

我正在使用中 DRV8251A 来驱动我的电阻负载。 我的输入 PWM 具有非常低的频率= 50Hz。

我注意到了 DRV8251A 在此频率下不输出任何内容、在1000Hz 输入频率下、它将输出 无论输入信号如何、在35kHz 下都保持恒定的10% .

这是预期行为吗? 因为数据表中指出 IN1和 IN2可以从0变为200kHz。

这是我的原理图、供您参考:

  • R2未安装
  • 负载连接在 OUT1和 OUT2之间。 Rload = 100 Ω

两者之间的区别是什么 DRV8251 DRV8251A 如果我可以问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi-san、

    感谢发帖。

    [报价用户 id="515380" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489510/drv8251-low-frequency-at-in1-and-in2 "]

    这是我的原理图、供您参考:

    • R2未安装
    [报价]

    如果未安装 R2、IPROPI 引脚将悬空、这可能导致发生错误的电流调节斩波、从而观察到35kHz 斩波。 您必须将该引脚短接至 GND 以禁用内部斩波电流调节、VREF 已经为3.3V、这很好。 请尝试使用 R2 = 0 Ω 。谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我把1 kΩ 放在那里,系统现在工作:)如果可能的话,请在数据表中注明。