This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329AEVM GUI 读取/写入问题 USB 硬件连接

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481004/mct8329a-mct8329aevm-gui-read-write-issue-usb-hardware-connection

器件型号:MCT8329A

工具与软件:

大家好!

快速问题。 我的 GUI 正在运行、看起来正常工作。 COM4:9600 Hardware Connected 消息出现在 botoom LHS 中、但每次我尝试读取/写入寄存器或 EEPROM 时、我都会收到一条消息:

设备连接出现问题。 请重新启动 GUI。

此外、我还会收到一条消息、指出已成功读取或写入寄存器、但无论读取还是写入、EEPROM 消息始终失败。

我有一个 Windows GUI 在所有安装完成后运行、并且只使用 USB 接口。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McMillan:

    对于 EEPROM 写入和 I2C 访问、需要注意以下事项。

    当 GUI 连接到电路板时、我们会看到"Hardware Connected"消息、LED 开始闪烁。

    器件仍然未连接、当您发出访问命令时、会读取/写入 GUI 无法与器件通信的任何内容。

    原因可能是

    1.错误的 I2C 地址->预期为0

    2.器件可能处于睡眠模式-> EVM 通电时的电源电流是多少? 您可以将电位计方向更改为其他极端并测试通信。

    注意:在加载适当的 JSON 之前、请确保未连接电机、默认 JSON 可能具有更高的电流设置。由于速度命令较高、因此电机可能出现问题、它会开始驱动电机。

    请遵循以下建议来写入 EEPROM

     

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。 我明天将重试以与评估板通信。

    正如您所说的那样、我看到红色 LED 闪烁并显示"Hardware Connected"消息。 如果我选择在 GUI 上查找 I2C 地址、它会一直扫描到~72、然后我找不到地址消息。

    在注释中、我看到电压必须>= 6V 才能进行 EEPROM 写入。 我有一个微型0802和1102尺寸的 BLDC 电机、它们都只是1S 额定电压@~4V。 从@4V 电源汲取的电流为~0.015A。

    我将断开电机并将电压斜升至>6V、然后尝试查看此寄存器的读取/写入和 EEPROM 操作是否开始工作。

    感谢您的建议。 我明天会确认结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McMillan:

     请验证、如果有任何问题、请告知我。

    请注意、UVLO 电压和电池电压不应低于 UVLO。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我将电压轨增加到>6V、我可以通过 GUI 进行读写。

    该问题已解决。 最后一个问题:

    为了在没有评估板接口的情况下对 MCT8329A IC 进行编程、我需要硬件和芯片接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McMillan:

    没有生产编程器。

    通常下线汇编开发了 I2C 代码以对器件进行编程。

    它与通过 I2C 连接到 MCT 的主机控制器接口相同。

    今天晚些时候、我将分享示例代码。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McMillan:

    代码尚未发布、正在审核中。

    我会在释放时发送给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.