工具与软件:
大家好!
快速问题。 我的 GUI 正在运行、看起来正常工作。 COM4:9600 Hardware Connected 消息出现在 botoom LHS 中、但每次我尝试读取/写入寄存器或 EEPROM 时、我都会收到一条消息:
设备连接出现问题。 请重新启动 GUI。
此外、我还会收到一条消息、指出已成功读取或写入寄存器、但无论读取还是写入、EEPROM 消息始终失败。
我有一个 Windows GUI 在所有安装完成后运行、并且只使用 USB 接口。
请提供建议。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
快速问题。 我的 GUI 正在运行、看起来正常工作。 COM4:9600 Hardware Connected 消息出现在 botoom LHS 中、但每次我尝试读取/写入寄存器或 EEPROM 时、我都会收到一条消息:
设备连接出现问题。 请重新启动 GUI。
此外、我还会收到一条消息、指出已成功读取或写入寄存器、但无论读取还是写入、EEPROM 消息始终失败。
我有一个 Windows GUI 在所有安装完成后运行、并且只使用 USB 接口。
请提供建议。 谢谢。
尊敬的 McMillan:
对于 EEPROM 写入和 I2C 访问、需要注意以下事项。
当 GUI 连接到电路板时、我们会看到"Hardware Connected"消息、LED 开始闪烁。
器件仍然未连接、当您发出访问命令时、会读取/写入 GUI 无法与器件通信的任何内容。
原因可能是
1.错误的 I2C 地址->预期为0
2.器件可能处于睡眠模式-> EVM 通电时的电源电流是多少? 您可以将电位计方向更改为其他极端并测试通信。
注意:在加载适当的 JSON 之前、请确保未连接电机、默认 JSON 可能具有更高的电流设置。由于速度命令较高、因此电机可能出现问题、它会开始驱动电机。
请遵循以下建议来写入 EEPROM

谢谢、此致
Venkatadri S.
感谢您的响应。 我明天将重试以与评估板通信。
正如您所说的那样、我看到红色 LED 闪烁并显示"Hardware Connected"消息。 如果我选择在 GUI 上查找 I2C 地址、它会一直扫描到~72、然后我找不到地址消息。
在注释中、我看到电压必须>= 6V 才能进行 EEPROM 写入。 我有一个微型0802和1102尺寸的 BLDC 电机、它们都只是1S 额定电压@~4V。 从@4V 电源汲取的电流为~0.015A。
我将断开电机并将电压斜升至>6V、然后尝试查看此寄存器的读取/写入和 EEPROM 操作是否开始工作。
感谢您的建议。 我明天会确认结果。