This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8434中的输出电压波形

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490172/drv8434-output-voltage-waveform-in-drv8434

器件型号:DRV8434

工具与软件:

社区、您好!

当我施加 VM = 24V 时、我面临步进电机绕组输出电压的问题。

AOUT1&AOUT2、BOUT1&BOUT2处的电压波形是什么?  

AOUT1和 AOUT2电压波形是否相互补充? 如果不是、看起来会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niraj、

    感谢您在论坛中发帖。  

    [quote userid="631353" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490172/drv8434-output-voltage-waveform-in-drv8434

    社区、您好!

    当我施加 VM = 24V 时、我面临步进电机绕组输出电压的问题。

    AOUT1&AOUT2、BOUT1&BOUT2处的电压波形是什么?

    [报价]

     DRV 的输出电压是 PWM 开关电压、低电平和高电平周期取决于 DRV 设置、例如微步进模式 和衰减模式。 但是、相位 A 和相位 B 应该具有90度相移、如下所示。 开关模式也如下所示。  

    [quote userid="631353(2001) url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490172/drv8434-output-voltage-waveform-in-drv8434 ">2. AOUT1与 AOUT2电压波形是相互补充的吗? 如果不是与之类似的情况[/报价]

    是的、Aout1和 Aout2 (以及同样的 BOut1和 Bout2)正在补充这样一种说法、即它们形成 H 桥的两侧来驱动一个电机绕组。  

    对于每个相位(A 或 B)、DRV8434使用全 H 桥:
    •AOUT1和 AOUT2协同工作以控制相位 A 电流方向和振幅。
    •当驱动器希望电流从 AOUT1流向 AOUT2时、它会导通 AOUT1上的高侧 FET 和 AOUT2上的低侧 FET。
    •要反向电流、它会翻转该逻辑(AOUT2高侧导通、AOUT1低侧导通)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    感谢您的快速回复。 这消除了我的怀疑。 我现在面临另一个有关 PWM 信号的问题、该信号将通过微控制器馈送到 DRV 的 STEP 引脚。

     

    通过此公式、我们可以求出 PWM 信号的频率。 但是、来自微控制器的 PWM 信号的占空比应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niraj、  
    感谢您的提问。 占空比为50%、脉冲持续时间应高于970ns。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Mojtaba