工具与软件:
您好、TI 专家团队:
我正在将 DRV8843用于步进电机驱动。 我发现数据表中有句话:"使用固定频率 PWM 方案调节流经电机绕组的电流。"
在我的测试结果中、频率在变化、通常频率是50kHz、但随着电机电流增大、频率无法保持在固定状态。 尤其是当流经电机的电流达到峰值左右时、频率约为24kHz。 我在这里附上了波形。

谢谢你。
此致、
Maiyue Zhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家团队:
我正在将 DRV8843用于步进电机驱动。 我发现数据表中有句话:"使用固定频率 PWM 方案调节流经电机绕组的电流。"
在我的测试结果中、频率在变化、通常频率是50kHz、但随着电机电流增大、频率无法保持在固定状态。 尤其是当流经电机的电流达到峰值左右时、频率约为24kHz。 我在这里附上了波形。

谢谢你。
此致、
Maiyue Zhang
尊敬的 Maiyue:
感谢您发帖。
PWM 确实是固定频率-请参阅下面的标记了解 PWM 的周期。 导通时间 TON 根据 Itrip 电平而变化、并由电机运行时以及电机看到可变负载时的 VM 电压、电机线圈时间常数 L/R 和反电动势决定。
在捕获中、您共享的电流波形极性被反转、或换言之、对应于 AOUT2。 这与固定的 PWM 说明一致。 谢谢。

此致、Murugavel
尊敬的 Maiyue:
[报价 userid="632210" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488887/drv8843-why-is-the-pwm-frequency-not-fixed/5726342 #5726342"]是的、Vref 在 tBLANK 期间确实有一个脉冲。 [报价]这个脉冲的用途是什么?
顺便说一句、当我更换到另一个具有不同 R 和 L 的电机时、其他设置保持不变、此时不遵循固定频率工作原理。
DRV8843的内部电流调节数字逻辑仅对固定频率 PWM 进行硬接线。 测试期间使用的衰减模式是什么?R 和 L 值、VM 电压和 VREF 设置是什么? 谢谢你。
此致、Murugavel
此脉冲的用途是什么?
我想是 Vref 触发、然后电流增加到 Itrip。 从您的角度来看、不应该有 Vref 脉冲、我理解对吗?
DRV8843的内部电流调节数字逻辑仅对固定频率 PWM 进行硬接线。 测试期间使用的衰减模式是什么?R 和 L 值、VM 电压和 VREF 设置是什么? 谢谢。
衰减模式为快速衰减。 电机是12V 步进电机、R 为51欧姆、L 为65mH。 VM 为24V。 Vref 为 PWM 模式。
谢谢!
Maiyue
尊敬的 Maiyue:
从您的角度看、不应该有 Vref 脉搏、我理解对吗? [报价]是的、VREF 必须稳定。 可以使用不同的电平来更改 IFS 电流电平、但应避免 VREF 中的脉冲。
[报价 userid="632210" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488887/drv8843-why-is-the-pwm-frequency-not-fixed/5731257 #5731257"]衰减模式为快速衰减。 电机是12V 步进电机、R 为51欧姆、L 为65mH。 VM 为24V。 Vref 为 PWM 模式。[/QUOT]所需的目标 IFS (满量程)是多少? VREF 必须稳定。 使用的 VREF 直流电压是多少? 即使它由 PWM 驱动、输出直流也应在应用到引脚之前对 RC 进行滤波。 我建议使用混合衰减模式。 为什么需要快速衰减? 谢谢你。
此致、Murugavel