主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、、、 MCF8316A
工具与软件:
我连接了一个 MCF8316AEVM 板和已知良好的 BLDC 电机、我已尝试使用 MotorStudio 0.1.22以及基于网络的 GUI https://dev.ti.com/gallery/view/BLDC/MCF8316A_GUI/ver/1.1.9/ 、但两者都未能取得太大进展。
我注意到 EVM 板上有一个 MCF8316C 芯片、MotorStudio 无法识别 MCF8316A 器件、但确实使用 MCF8361C 连接到该板。 但我没有走远这个应用程序,因为它要求一个文件"加载预设值"。 我 在下载或在线时没有看到任何配置文件。
我尝试了在线 GUI 并将其连接到电路板、设置为 MCF8316AEVM、还尝试使用引导式调优。 我设置模拟模式以及最大频率和电流、默认寄存器、并尝试通过启用 MPET_R、MPET_L、MPET_KE 和 MPET_CMD 在 Basic Controls -> Controls Configuration 下启动 MPET。 电机不会发生任何情况。 没有故障。
请告诉我可能做错了什么。
谢谢你