This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:无法获得任何电机活动

Guru**** 2596495 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472880/mcf8316aevm-not-able-to-get-any-motor-activity

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、、、 MCF8316A

工具与软件:

我连接了一个 MCF8316AEVM 板和已知良好的 BLDC 电机、我已尝试使用 MotorStudio 0.1.22以及基于网络的 GUI https://dev.ti.com/gallery/view/BLDC/MCF8316A_GUI/ver/1.1.9/ 、但两者都未能取得太大进展。

我注意到 EVM 板上有一个 MCF8316C 芯片、MotorStudio 无法识别 MCF8316A 器件、但确实使用 MCF8361C 连接到该板。  但我没有走远这个应用程序,因为它要求一个文件"加载预设值"。  我  在下载或在线时没有看到任何配置文件。

我尝试了在线 GUI 并将其连接到电路板、设置为 MCF8316AEVM、还尝试使用引导式调优。  我设置模拟模式以及最大频率和电流、默认寄存器、并尝试通过启用 MPET_R、MPET_L、MPET_KE 和 MPET_CMD 在 Basic Controls -> Controls Configuration 下启动 MPET。  电机不会发生任何情况。  没有故障。   

请告诉我可能做错了什么。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AQ、

    接下来我要说明几件事情

    1. EVM 替换为 MCF8316C、后者是 MCF8316A 的高级改进版本。 我们建议使用 MCF8316C。

    2.在线 GUI 将无法连接到 EVM、因为 GUI 界面固件需要更新。 请继续使用 Motor Studio。

    3.如果您拥有终端设备规格(额定电流、速度等)、请通过此链接开始使用参考 JSON (7)[常见问题解答] MCF8316C-Q1:使用 Motor Studio 旋转 BLDC 电机-不同规格的默认 JSON 文件-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛 、并运行 MPET 以测量您的电机参数。

    4.参考培训网络研讨会  

    https://ti.webex.com/ti/ldr.php?RCID=86fc0fff8d2726818542635fb5353db8

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的答复。  这有助于我完成一些电机运动。  我尝试了几个示例 json 文件(2A 泵和2.5A 风扇、因为我的电机是4A 泵)、并尝试修改它们以改善运行、但当 MPET 尝试运行时、我始终收到故障。  我知道电机的电阻和阻抗、并尝试使用这些值、但即使当我让 MPET 确定这些值时、当电机达到特定速度时、它也会停止、并产生故障(CONTROLLER_FAULT 和 MPET_BEMF_FAULT)。 如果我只是尝试使用"Spin motor"运行它而不启动 MPET、则会收到故障 ABN_BEMF 和 MTR_LCK 故障。

    如果我调节最大速度、它的运行时间可能会更长一些、但最终会发生相同的故障。  电流最高仅达到~0.2A、因此 似乎这不是电流限制问题。  我尝试了调整一些故障设置和其他寄存器、但无法使其平稳运行。

    我观看了你的视频、在大约57分钟的时间里、你谈到了如何处理故障、但它看起来不像你回到那一部分。  存在大量的寄存器、我不确定应该看些什么以尝试使其正确运行。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AQ:

    Venkatadri 是在商务旅行今天,我将回答这个 e2e 直到他返回。 关于 MPET_BEMF_FAULT、请尝试减小 STAT_DETECT_THR、并可能增大 OL_ILIMIT。 如果这有帮助、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sachin。  STAT_DETECT_THR 已处于最小设置(50mV)。  增加 OL_ILIMIT 会有一点点帮助、但它仍然持续出现故障。  我发现减小 BEMF 常数可以摆脱 ABN_BEMF 故障。  我能够通过 减小 OL_ACC_A1来使电机开始加速、 但仍然收到 ABN_SPEED 和 MTR_LOCK 故障。   电机状态速度反馈值变化很大、与"速度环路参考"不匹配。  我在模拟模式下使用板上的 POT、只需将其向上旋转到 顺时针方向停止的最小量。   如果可以的话、我可以使用 Charts 工具捕获图形。

     即使使用 GUI、MCF8316A 调优指南也很有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AQ、

    您能否共享 JSON、它似乎是扭矩环路。

    输出中的扭矩环路速度和参考命令可能不匹配。

    如果电机空载、它可能超过 CLOSED_LOOP4中编程的 MAX_SPEED、则将达到异常速度。

    如果需要速度控制、则启用速度环路并配置速度 PI 增益。

    为此、使用 MPET 计算速度 PI 增益、但这必须通过负载完成。

    请参阅有关 MPET 简介的在线研讨会。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在附加当前的 json 文件、该文件处于扭矩模式、因为速度模式仍然无法正常工作。 这个应用是针对水泵的、所以力矩模式也许仍然可以、但是我打算在力矩模式下看到稳定运行后尝试让速度模式工作。

    我尝试了调整各种寄存器并尝试了各种启动模式。  通常、它会进行对齐、然后可以缓慢运行一段时间、然后随着 MOTOR_CLOSED_LOOP_UNaligned 而停止。  如果我非常缓慢地让电机上升、它会在停止前运行更长的时间。

    我浏览了调优指南和数据表、试图了解哪些参数可以使它正常工作、但我不确定还能做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H AQ、

    感谢您分享 JSON、我会尽快验证并回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AQ、

    您可以在此处连接 JSON 吗? 我无法打开您共享的链接  

    您可以使用 MPET 计算速度环路 Kp、Ki 并重新进行测试。

    请附加 JSON。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我多次累了 MPET、但它出现了各种问题。   我尝试上传 JSON 文件、但它不允许我这样做。  我选择了"插入"->"图像/视频/文件"、单击"上载"、选择 josn 文件、然后选择"确定"、但文件未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请执行 insert->code->JSON

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AQ、

    我将对此进行探讨、并在今天作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AQ、

    我没能跟进此主题、您能再次确认有关器件型号的信息吗? 这是 MCF8316A 还是 MCF8316C?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AQ、

    您能否确认器件型号?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.