This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:电流被拉至低电平、无故障

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482245/drv8702-q1-current-pulled-low-without-fault

器件型号:DRV8702-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

当我们使用 DRV8702-Q1和 MOSFET 进行测试时、输出电流可能因某种原因被拉低。 请您分享一些对此的见解吗?

我们在电子负载和实际功率电阻方面都发现了该问题。

拉低的电流可以保持42us、nFAULT 为高电平、IN 引脚为高电平。 黄色曲线是 MOSFET 栅极波形、蓝色曲线是 nFAULT、粉色曲线是电桥电流。

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。

    我知道 FAULT 引脚保持高电平、因此不会发生故障情况。 并且负载是电阻性的、而不是电机。

    我们需要有客户的原理图以及负载的连接方式。 以及波形的测量位置。  

    它们如何操作 nSLEEP/IN1/IN2信号? 客户最好在发生问题时额外确认这些输入信号。 可能只是 IN1/IN2变化的结果。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的森田信也:

         Δ 是按照nSLEEP = 1、IN1 = 0、IN2 = 1进行配置的、电流采集的是桥臂输出电流、基本上电流超过13A就会出现这种情况。μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、

    请允许我翻译客户的回复。

    它配置为 nSLEPP=1、IN1=0、IN2=1。 电流检测在桥上。 当电流大于13A 时可能会发生这种情况。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢。 我想知道这些信号在切换时会看到电流下降。 电流下降是由这些信号切换或骤降或某些变化引起的。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电流下降时、这些信号不会切换、并保持在一种状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如前所述、我们需要以下信息。

    >>>我们需要客户的原理图和负载的连接方式。 以及波形的测量位置。  

    2个想法、无原理图。

    1) 1)禁用电流调节、然后查看会发生什么。

    2) 2)禁用 OCP 或选择0.;96V、然后查看会发生什么情况。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 森田信也:

        1.示意图如图所示。 测试了两个引脚 X1-10和 X2-5的间接功率电阻。 抓持电流位置如图所示。

        VREF 和 AVDD 这两个引脚连接在一起。

        我以前尝试过0.48V 时、也发生了同样的情况、0.96V、让我们再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 有关原理图的反馈。

    快速说明是"尝试禁用更好"、不仅是0.96V。 如果问题因"禁用"而消失、很明显您的行为是由电流调节功能造成的。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:

    我要跳到这里。 禁用 OCP 是一种权变措施、但我们对根本原因更为好奇。 如果行为由过流引起、为什么 nFAULT 未置位? 我们怀疑 OCP 和 nFAULT 上也存在一些不匹配。

    谢谢

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。

    DRV8702-Q1具有两种不同的功能。 VDS 过流保护(OCP)和过流调节(ITRIP)。  

    我建议禁用过流调节。 过流调节不会将 nFAULT 置为有效。 如果发生 OCP、nFAULT 应变为低电平。

    此致

    Shinya Moitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 森田信也:

        我们已经尝试禁用 OCP 和 ITRIP、但仍然存在无故障电流下拉的现象、没有其他解决方案。

    谢谢

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在这里尝试挤压一下这个想法。

    1) MODE 引脚外部电阻。  

     MODE 引脚输入应为0、1或高阻态。 客户的原理图 R641为10千欧、可能会被检测为高阻态。 然后 DRV 处于 PWM 模式。 因此、IN1=0、IN2=1是"反向"-电流可以流动。

     如果客户不希望在 IN1=0、IN2=1期间获得电流、则 MODE 引脚通过1k Ω 拉至 DVDD。 那么 DRV 将处于独立模式。  

      

    此致

    信也

    此致

    信也