This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:nFAULT 时序由欠压调节

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496009/drv8842-nfault-timing-by-undervoltage

器件型号:DRV8842

工具/软件:

根据数据表 DRV8842直流电机驱动器 IC 数据表(修订版 G)、可通过 nFAULT 引脚指示欠压。

我认为这意味着如果 VM 降至 VUVLO (=7.8~8.2V)以下、nFAULT 会指示 L。这是正确的吗?

如果是、我想知道以下操作是否可疑。

在我的电路中、通过继电器向 DRV8842提供+24V 电压、因此当继电器关闭时、其 VM 将降至 VUVLO 以下、情况也是如此。

我想当继电器关闭时、nFAULT 也会下降到 L、但这需要超过5分钟、或者在某些情况下、我无法观察到它是 L

nFAULT 引脚由10k Ω 上拉至外部3.3V 电源、这与数据表上的示例原理图略有不同。

如需更多信息、请告知我。

谢谢。此致、

中山渡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakayama-San、

    是的、您是正确的。如果 VM 电压降至7.8V 以下、则器件将进入 UVLO 模式、在此期间、nFAULT 引脚将被拉低。

    我有点困惑、为什么在切换继电器时、VM 引脚会降至 UVLO 阈值以下。 如果可能、您能否提供原理图和/或布局?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David San、

    感谢您发送编修。

    我的原理图如下。 打开+24V 电源后、继电器立即关闭、VM 保持在 V_UVLO 以下。 继电器需要由此处未列出的 MCU 控制。 此时、在我的环境中、nFault 没有立即显示 L、但花费了5分钟以上时间、否则我无法观察到 L。

    此致、

    渡丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 VM 与电源断开时、会降至0V (远低于~7.8V UVLO 阈值)、并且器件未上电。 如果器件未通电、则无法触发 UVLO 响应。 如果电源电压降至阈值以下、但仍提供足够的电压为器件供电、UVLO 可以更可靠地工作。

    这可以通过移除继电器并将电源降至低于~7.8V 并观察 nFAULT 变为低电平、然后使其高于阈值以看到 nFAULT 变为高电平来进行测试。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我将把它作为你的建议进行检查。

    感谢您的建议。

    此致、

    渡丸