工具/软件:
根据数据表 DRV8842直流电机驱动器 IC 数据表(修订版 G)、可通过 nFAULT 引脚指示欠压。
我认为这意味着如果 VM 降至 VUVLO (=7.8~8.2V)以下、nFAULT 会指示 L。这是正确的吗?
如果是、我想知道以下操作是否可疑。
在我的电路中、通过继电器向 DRV8842提供+24V 电压、因此当继电器关闭时、其 VM 将降至 VUVLO 以下、情况也是如此。
我想当继电器关闭时、nFAULT 也会下降到 L、但这需要超过5分钟、或者在某些情况下、我无法观察到它是 L
nFAULT 引脚由10k Ω 上拉至外部3.3V 电源、这与数据表上的示例原理图略有不同。
如需更多信息、请告知我。
谢谢。此致、
中山渡