器件型号:DRV8262
工具/软件:
尊敬的团队:
我之前使用该 IC 进行了设计、并将步进电机连接到了 PCB。 我不知道如何从 MCU 向驱动器发送 PWM 信号。 我 使用了最大额定电流为0.6A 的双向步进电机。 PL;轻松介绍频率和 PWM 占空比以及如何将所有4个 PWM 发送 到驱动器。 如果需要延迟、请帮助我。 从 Ipropi 引脚到接地端的电阻为22k 欧姆。 和330k Ω 电阻提供32us PWM 关断时间。
1/2步进模式或全步进:
如果可能、请发送测试代码以控制速度。 这将有助于我很多.
谢谢你。