This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263H-Q1EVM:如何将输出电流设置为29A

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263H-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498517/drv8263h-q1evm-how-to-set-the-output-current-to-29a

器件型号:DRV8263H-Q1EVM

工具/软件:

尊敬的专家:  

标题是如何将过流值设置为29A?

输出电流约为23A。   

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的提问。

    对于 DRV8263H-Q1器件、硬件控制型号的 IOCP 阈值是硬编码固定值、最小值为29A。 这不能更改。 只能在 SPI 型号 DRV8263S-Q1中更改它。

    您必须遇到热关断问题。 请参阅电流能力表-第二个表中填充了待定值。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    您是否有任何改进输出电流的建议?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    该表提供了使用我们的 EVM PCB 和48V 电源电压时器件的电流能力。 超过这些电流将导致 TSD。 对于您的应用、预期的峰值电流和持续时间以及预期的连续电流和相应的 VM 电压是多少? 该器件可提供更高的电流、例如大于12的电流。 在没有 PWM 的情况下驱动时、电流为7A、持续时间小于0.1s。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、  

    客户的应用场景涉及在24V 汽车系统中使用驱动器芯片通过 PWM 控制小型电机。 考虑到 EMC、6.8 μ F 电容器与电机刷子的两极并联。 由于存在此电容器、驱动期间的负载为容性负载、从而在上电时产生很大的浪涌电流、达到大约20A、持续大约1ms。 因此、在选择电机驱动器芯片时、客户选择了规格中 IOCP 约为29A 的芯片。 客户认为应该可以驱动电机、但实际应用中没能驱动。 开发板软件显示错误、电流为23.15A。 客户对当前不是29A 的原因感到困惑。 关于该问题、是否可以通过调整电机的其他控制参数(例如 PWM 频率)来对其进行改进?

    、 CSPR 25, 2016传导排放(电压电流),由于火花电刷电机换向中存在,超过 EMC 要求的限值,有什么好的建议可以给出?

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    [引用 userid="513363" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498517/drv8263h-q1evm-how-to-set-the-output-current-to-29a/5766849 #5766849"]由于存在此电容器、驱动期间的负载为容性负载、导致上电时产生很大的浪涌电流、达到大约20A、持续大约1ms。 因此、在选择电机驱动器芯片时、客户选择了规格中 IOCP 约为29A 的芯片。 客户认为应该可以驱动电机、但实际应用中没能驱动。 开发板软件显示错误、电流为23.15A。 客户对当前不是29A 的原因感到困惑。

    器件很可能在发生 OCP 之前遇到了 TSD 情况。 我们只有在客户捕获到由 nFAULT 下降沿触发的电流波形时才能确定这一点。 EVM 电流采样速度不是很快、这意味着它可能没有捕获到实际电流峰值。 因此、EVM 中显示23.15A 并不意味着它是实际峰值电流。 只有电流波形捕获才会显示实际峰值。 我们可以获取该波形进行分析吗?

    考虑到 EMC、将6.8 μ F 电容器并联到电刷的两极。
    Unknown 说:
    BTW ?CSPR 25,2016传导发射(电压法和电流法)、电流法、电流法、由于电刷的存在、电流值超出了电流、电流校正的建议、电流校正、

    6.8 μ F 是电机上非常大的电容值。 许多客户使用我们的 BDC 驱动器确实可以驱动 BDC 电机并通过 CSPR 25测试。 通常、在电机本身的电机端子之间连接一个100nF 范围内的电容器。   

    此致、Murugavel