器件型号:DRV8263H-Q1EVM
工具/软件:
尊敬的专家:
标题是如何将过流值设置为29A?
输出电流约为23A。

非常感谢!
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DRV8263H-Q1EVM
工具/软件:
尊敬的专家:
标题是如何将过流值设置为29A?
输出电流约为23A。

非常感谢!
Andy
您好 Murugavel、
客户的应用场景涉及在24V 汽车系统中使用驱动器芯片通过 PWM 控制小型电机。 考虑到 EMC、6.8 μ F 电容器与电机刷子的两极并联。 由于存在此电容器、驱动期间的负载为容性负载、从而在上电时产生很大的浪涌电流、达到大约20A、持续大约1ms。 因此、在选择电机驱动器芯片时、客户选择了规格中 IOCP 约为29A 的芯片。 客户认为应该可以驱动电机、但实际应用中没能驱动。 开发板软件显示错误、电流为23.15A。 客户对当前不是29A 的原因感到困惑。 关于该问题、是否可以通过调整电机的其他控制参数(例如 PWM 频率)来对其进行改进?
、 CSPR 25, 2016传导排放(电压法和电流法),由于有火花在电刷电机换向中存在,它将超过 EMC 要求的限值,有什么好的建议可以给出?
非常感谢!
Andy
尊敬的 Andy:
[引用 userid="513363" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498517/drv8263h-q1evm-how-to-set-the-output-current-to-29a/5766849 #5766849"]由于存在此电容器、驱动期间的负载为容性负载、导致上电时产生很大的浪涌电流、达到大约20A、持续大约1ms。 因此、在选择电机驱动器芯片时、客户选择了规格中 IOCP 约为29A 的芯片。 客户认为应该可以驱动电机、但实际应用中没能驱动。 开发板软件显示错误、电流为23.15A。 客户对当前不是29A 的原因感到困惑。器件很可能在发生 OCP 之前遇到了 TSD 情况。 我们只有在客户捕获到由 nFAULT 下降沿触发的电流波形时才能确定这一点。 EVM 电流采样速度不是很快、这意味着它可能没有捕获到实际电流峰值。 因此、EVM 中显示23.15A 并不意味着它是实际峰值电流。 只有电流波形捕获才会显示实际峰值。 我们可以获取该波形进行分析吗?
考虑到 EMC、将6.8 μ F 电容器并联到电刷的两极。
Unknown 说:BTW ?CSPR 25,2016传导发射(电压法和电流法)、电流法、电流法、由于电刷的存在、电流值超出了电流、电流校正的建议、电流校正、6.8 μ F 是电机上非常大的电容值。 许多客户使用我们的 BDC 驱动器确实可以驱动 BDC 电机并通过 CSPR 25测试。 通常、在电机本身的电机端子之间连接一个100nF 范围内的电容器。
此致、Murugavel