This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:单路 H 桥双向续流(未运行时)。

Guru**** 2592130 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489862/drv8262-single-h-bridge-bi-directional-freewheeling-when-not-running

器件型号:DRV8262

工具/软件:

美好的一天! 我在工程中使用 DRV8262、并且我需要能够在电机未运行时沿两个方向续流。 在编程过程中、我只需在油门处于较低位置时将器件置于睡眠状态(两个输出都进入高阻抗)、即可完成此操作。

问题是,任何时候,我接合油门,而我推动装置与电机上的车轮上,控制器突然"抓取"电机,使它完全停止之前加速到油门速度。 当电机停止时、是否有办法消除或至少将锁存器减至零速?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    DRV8262具有两种控制模式:PH/EN 和 PWM。 根据使用的控制模式、输出将具有它们可以实现的不同输出状态。 PWM 接口很受欢迎、因为它允许输出进入 Hi-Z 状态、而无需将器件置于睡眠模式。 这样可以在滑行模式(也称为快速衰减)下实现电流再循环。 如果您还没有、我会尝试切换到滑行模式、以便在 PWM 关闭时间或电机停止期间再循环电流。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误时间、我不得不等待样片零件送达来进行测试...

    因此、为了正向旋转电机并使其在关断期间滑行、我需要将 IN2设置为0然后将 PWM IN1设置为正确?

    这就是我首先执行的操作、输出相互跟随、如在中增加占空比时、H 桥占空比会增加正向和反向、从而产生巨大的电流、也不会有电机旋转。  

    因此、我将 IN2设置为1、但现在 IN1上的 PWM 会反向修改电机转速…

    请向我解释 IN1和 IN2在 PWM 的情况下沿单个方向旋转电机所需的信号、其中电机在 PWM 的关断时间以及 PWM 为0%时发生涂层...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、  

    建议在正向和制动(慢速衰减)状态之间切换。 制动状态的命名具有误导性、但这意味着在 PWM 关断期间、再循环电流将通过两个高侧 FET。 为此、请在 IN2上设置 IN1 = 1和 PWM。  

    有关电流再循环和衰减模式的更多信息、请参阅以下应用手册: 电流再循环和衰减模式(修订版 A) 

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要实现此目的、请在 IN2上设置 IN1 = 1和 PWM。  [/报价]

    我调整了我的电路这种方式,我仍然有同样的问题...

    我认为 DRV8262不适用于我的应用、我需要从两个电源轨断开连接的器件。
    下面的简单电路出了什么问题、我可以打开两个 MOSFET 为电机供电、并同时关闭至续流...

    也许我需要从 IN-到 IN+的反激式二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我对所提供的原理图有点困惑。 DRV8262是一款集成电机驱动器、这意味着 FET 集成在器件内。 这些 FET 中的每一个都有一个续流二极管、用于在 PWM 关断期间电流再循环。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、我提供的原理图是否符合我所需的内容、而不是 DRV8262。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我不确定我是否了解上述您的电路。 看起来您使用的是 IN+和 IN-作为电机的电源电压。 通常、我们的输入用于控制 FET 的栅极、并使用单独的 VM 电源为电机供电。  

    如果您尚未进行任何设计评估、请使用 DRV8262EVM 进行任何设计评估。  

    DRV8262EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我询问如果没有 DRV8262并改用这2个 MOSFET 的电路是否适用于我的电路...

    我将不得不使用其他东西,我猜,它似乎 DRV8262是太集成了我的需求...