部件号:DRV2700
工具/软件:
您好!
在承诺在设计中使用 DRV2700EVM-HV500之前、我一直在使用它。 我注意到一种器件 电流消耗在整个工作范围内变化很大的行为。 以下是输出设定点表(在直流模式下-通过 GUI 驱动时):
| 电压(直流) | 纹波(Vpp) | 电源电流(mA)@ 5V |
| 0 | 1. | 0 |
| 50 | 30 | 72. |
| 100 | 60 | 140 |
| 200 | 12 | 308. |
| 300 | 60 | 110 |
| 400 | 35 | 32 |
| 500 | 15 | 55 |
当输出设定点处于大约200V 时、该设计预计会消耗更多的电流吗? 该 EVM 上的唯一负载是隔离式示波器探头。 我还拍摄了电路板的图像、您可以看到反激式变压器和输出放电网络在该设定点会变得非常烫。

提前感谢您的帮助。
祝您一切顺利、
Toby