This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700EVM-HV500 -特定输出电压下的高电流消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503746/drv2700-drv2700evm-hv500---high-current-draw-at-certain-output-voltage

部件号:DRV2700

工具/软件:

您好!

 在承诺在设计中使用 DRV2700EVM-HV500之前、我一直在使用它。 我注意到一种器件 电流消耗在整个工作范围内变化很大的行为。 以下是输出设定点表(在直流模式下-通过 GUI 驱动时):

电压(直流) 纹波(Vpp) 电源电流(mA)@ 5V
0 1. 0
50 30 72.
100 60 140
200 12 308.
300 60 110
400 35 32
500 15 55

当输出设定点处于大约200V 时、该设计预计会消耗更多的电流吗? 该 EVM 上的唯一负载是隔离式示波器探头。 我还拍摄了电路板的图像、您可以看到反激式变压器和输出放电网络在该设定点会变得非常烫。

提前感谢您的帮助。

祝您一切顺利、

Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    您使用什么方法来调整这里的输出电压?  

    有许多电路连接到 VDRV 电源 轨。 在特定的输出电压下、您可能需要优化运算放大器和电阻反馈梯周围的外部电路。  我没有有关整个输出电压范围内的输出电流的任何数据。  我怀疑您看到的可能是正常操作。 通过优化上述内容可以降低特定输出电压电平下的电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复。

    使用 GUI (压电式控制台)调整了输出电压、据我所知、GUI 只是将 MSP430 PWM 驱动到正确的占空比以生成所请求的输出电压。

    另一个问题是、DRV2700和 DRV2700EVM-HV500的文档中的几个地方建议输出电压可高达1000V。假设我有合适的反馈网络、变压器、输出放电网络等、是否有任何原因导致我无法达到超过该值? 2、3还是4千伏?

    谢谢、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    明白了-我想您可能需要切换 SW3和 SW4开关并查看不同输出电压电平下的功耗。 可能会更低。

    对于第二个问题、可以实现越来越高的输出电压。 只需重新设计周围的元件。 以下是一篇 回复中询问有关1kV 操作 的文章:DRV2700EVM-HV500:如何使用两个 EVM 输出1000V -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛。