This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215:即使在13 Ω 电机上的1% PWM 下、也会立即触发过流保护

Guru**** 2589900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8215EVM, DRV8215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503192/drv8215-over-current-protection-is-triggered-instantly---even-at-1-pwm-on-my-13-ohm-motor

器件型号:DRV8215

工具/软件:

大家好!

我将对 DRV8215使用评估板(DRV8215EVM)。

按照 GUI 上的步骤、转到"Driver Control"面板。

这些是设置:

-将 H 桥控制设置为 PH/EN

-固定关闭时间电流调节

- 3.3V VREF

- 4A 峰值电流

- 25kHz PWM

-无失速检测

然后按"Start Drive (开始驱动器)"。

TX 通道 不会 互联、我可以看到在我正确移动滑块时 PWM 占空比从0%变为100%。

但是、如果在连接电机的情况下重复测试、 我会立即收到过流保护故障。 2个不同的电机发生了这种情况(这两个都是  AJK-B2705、下表)。

如果直接使用6V 的电源运行电机、并缓慢降低电压以测试不同的电机转速、则不会出现此问题。

我注意到的一个有趣的事情是、如果在连接电机时电源上的电机电压逐渐升高、那么电机仍然无法工作。 不确定这是否相关、但我想分享。

VSUP 为6V。  

  感谢您的帮助!

电机数据表(pdf):

e2e.ti.com/.../AJK-Standard_5F00_Product_5F00_Catalog_5F00_2024-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 您好:

    感谢您的问题。

    我已经将这个标签分配给了设备专家。 由于美国节假日、响应可能会有所延迟。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

    IMODE 设置可能会导致 OCP 跳闸。 当 IMODE 为01b 时 、器件仅在启用失速检测后的 tINRUSH 期间执行电流调节。 我建议尝试将 IMODE 设置更改为10b、这样将始终启用电流调节。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    它看起来是有效的(泵开始泵送并遵循我编程的速度)、但 OCP 仍然被触发、我注意到信号在示波器上看起来真的很奇怪(从不会到达地面并且具有很大的峰值)。 也许问题在于泵本身... 我尝试了不同的泵、驱动器工作正常、没有 OCP 问题(相同的设置)。