主题: MCT8329EVM 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、先生、
目前我正在处理 MCT8329A、能够在闭环中控制电机速度。 但是、通过使用电流检测电阻、我们无法根据 ILIMIT 来相应地限制电流、我必须在 GUI 中提及该问题。
无论数据表中提到的公式如何、都会计算 ILIMIT、并相应地在 GUI 中设置相同的值(考虑10mOHM、而不是1mohm)。 在加载电机时、它给出的故障值高于 ILIMIT、而不是恰好在该 ILIMIT 上。
最初明确提到了单向和双向的不同偏移。 但如果寄存器的双向偏移设置为0、单向则为0.075。 我认为失调电压有问题。 它必须准确提供 GUI 中设置的 ILIMIT 故障。