工具/软件:
您好、
如果我的线圈可以汲取的电流高达5A、但我只需要提供2.5A 电流、我是否可以使用 DRV103来将电流限制为3.5A、并且具有某种 PWM 占空比?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mojtaba:
还有几个问题。 首先、在 DRV103数据表中、它提到最大电流限制为4.2A 我的线圈可以汲取3.7A 电流的情况是否存在线圈的电流低于该电流的情况? DRv103在4.2A 时是否损坏?
另外、关于输入引脚(引脚8)、它是否始终必须连接到某种电压电源才能使 DRV103H 激活? 是否有方法将其连接到 GND 并使 DRV103H 仍然正常工作?
请提供建议并感谢。
此致、
Manuel Valenzuela。
尊敬的 Manuel:
有几个问题。 首先、在 DRV103数据表中、它提到最大电流限制为4.2A 我的线圈可以汲取3.7A 电流的情况是否存在线圈的电流低于该电流的情况? DRv103是否在4.2A 时损坏?
DRV103H 的典型持续输出电流为3A、电流限制最大值为4.2A。 这意味着该器件可以在3A 以下连续运行很长时间、而不会造成任何损坏。 但它可以承受临时 MAX 4.2A、如果长时间保持、则会损坏器件。
另外、关于输入引脚(引脚8)、它是否始终必须连接到某种电压电源才能使 DRV103H 激活? 是否有方法将其连接到 GND 并使 DRV103H 仍然正常工作?
引脚8用于启用输出。 该电压通常应大于1.7V 以启用输出。 它也 不应直接连接到电源(VS)、否则会造成损坏。 它是一个开/关使能引脚。 因此、连接到 GND 意味着器件被禁用。

请告诉我您的应用和要求、然后我可以更好地帮助您为您的应用选择合适的产品。
此致、
Mojtaba.