This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DRV103

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507543/drv103-drv103

部件号:DRV103

工具/软件:

您好、

如果我的线圈可以汲取的电流高达5A、但我只需要提供2.5A 电流、我是否可以使用 DRV103来将电流限制为3.5A、并且具有某种 PWM 占空比?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:  

    感谢您的提问。 DRV103能够驱动高达3A 的电流、但没有电流调节功能。   当 PWM 峰值输出电流大于约3.75A 时、会发生过流故障。 输出电流应由 PWM 控制。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    还有几个问题。 首先、在 DRV103数据表中、它提到最大电流限制为4.2A 我的线圈可以汲取3.7A 电流的情况是否存在线圈的电流低于该电流的情况? DRv103在4.2A 时是否损坏?

    另外、关于输入引脚(引脚8)、它是否始终必须连接到某种电压电源才能使 DRV103H 激活? 是否有方法将其连接到 GND 并使 DRV103H 仍然正常工作?

    请提供建议并感谢。

    此致、

    Manuel Valenzuela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:  

    有几个问题。 首先、在 DRV103数据表中、它提到最大电流限制为4.2A 我的线圈可以汲取3.7A 电流的情况是否存在线圈的电流低于该电流的情况? DRv103是否在4.2A 时损坏?

    DRV103H 的典型持续输出电流为3A、电流限制最大值为4.2A。 这意味着该器件可以在3A 以下连续运行很长时间、而不会造成任何损坏。  但它可以承受临时 MAX 4.2A、如果长时间保持、则会损坏器件。

    另外、关于输入引脚(引脚8)、它是否始终必须连接到某种电压电源才能使 DRV103H 激活? 是否有方法将其连接到 GND 并使 DRV103H 仍然正常工作?

    引脚8用于启用输出。 该电压通常应大于1.7V 以启用输出。 它也 不应直接连接到电源(VS)、否则会造成损坏。 它是一个开/关使能引脚。 因此、连接到 GND 意味着器件被禁用。  

    请告诉我您的应用和要求、然后我可以更好地帮助您为您的应用选择合适的产品。  

    此致、  

    Mojtaba.