This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:8329A

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497923/mcf8329a-8329a

器件型号:MCF8329A

工具/软件:

数据值 地址
0x006CAC20 0x00000080
0xA8200000 0x00000082
0x048748D0 0x00000084
0x93112294 0x00000086
0x143181B8 0x00000088
0x8BAD1530 0x0000008A
0x216658A2 0x0000008C
0x64590640 0x0000008E
0x0604A6A0 0x00000094
0x05000000 0x00000096
0x00000000 0x00000098
0x800D0000 0x0000009A
0x00000000 0x0000009C
0x00000000 0x0000009E
0xBEE87186 0x00000090
0xF7C07AB9 0x00000092
0xA2B3417D 0x000000A0
0x000002A7 0x000000A2
0x00000009 0x000000A4
0x00101461 0x000000A6
0x03E8D00C 0x000000A8
0x3D2E9EC1 0x000000AA
0x9C050079 0x000000AC
0x00000556

0x000000AE

    

大家好现在一个问题、产品配置如上所述、需要实现电流限制的2%的精度、如何满足要求这个阶段只能达到5%很难达到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的联系。  

    您能否确认我的理解是否正确:

    您配置的 ILIMIT 和电流的实际峰值相差5%、并且您希望这小于2%、对吗?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的需要低于2%限制设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我还有另一个问题、目前我使用开路检测8329AEVM 测试板中的故障可以正常检测 NO_MTR 故障、我自己的设计中无法识别相同的电机和参数 PCBA NO_MTR 故障、这与硬件之间的关系是什么、我需要如何调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    是的需要低于2%限制设计

    让我检查一下、然后返回给您。

    我使用开路检测8329AEVM 测试板中的故障可以正常检测 NO_MTR 故障、我自己的设计中无法识别相同的电机和参数 PCBA NO_MTR 故障、它与硬件之间的关系是什么、我需要如何调整。

    理想情况下、PCB 和 NO_MTR 故障之间没有关系、只要相绕组缺失、器件就会显示 NO_MTR 故障。 您能否提供有关如何测试此项的步骤?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的测试方法使用8329AEVM电机单独连接到我们自己的板上、移除其中一根电机相位电缆接通电源并且8329AEVM 可以正常识别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zhang、

    是否对两个 PCB 发出速度命令来测试 NO_MTR 故障?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    感谢确认、也只是为了再次确认您在一个板上观察到 NO_MTR 故障、但另一个板上没有、正确吗?

    和您使用的配置是否与问题中提到的配置相同:

    [引述 userid="621548" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497923/mcf8329a-8329a
    数据值 地址
    0x006CAC20 0x00000080
    0xA8200000 0x00000082
    0x048748D0 0x00000084
    0x93112294 0x00000086
    0x143181B8 0x00000088
    0x8BAD1530 0x0000008A
    [/报价]

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我看到 NO_MTR 阈值设置为1%、能否将其提高到5%并告诉我问题是否已解决。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人曾尝试过、5%20%不正常的无法正常判断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享5%到20%的行为详情? 是否仍观察到 NO_MTR 的无标志。 此外、如果可能、请分享 PCB 设计文件、然后审核并查看我是否发现可能导致这种情况的任何差异。

    此致、

    Sachin S.