工具/软件:
| 数据值 | 地址 |
| 0x006CAC20 | 0x00000080 |
| 0xA8200000 | 0x00000082 |
| 0x048748D0 | 0x00000084 |
| 0x93112294 | 0x00000086 |
| 0x143181B8 | 0x00000088 |
| 0x8BAD1530 | 0x0000008A |
| 0x216658A2 | 0x0000008C |
| 0x64590640 | 0x0000008E |
| 0x0604A6A0 | 0x00000094 |
| 0x05000000 | 0x00000096 |
| 0x00000000 | 0x00000098 |
| 0x800D0000 | 0x0000009A |
| 0x00000000 | 0x0000009C |
| 0x00000000 | 0x0000009E |
| 0xBEE87186 | 0x00000090 |
| 0xF7C07AB9 | 0x00000092 |
| 0xA2B3417D | 0x000000A0 |
| 0x000002A7 | 0x000000A2 |
| 0x00000009 | 0x000000A4 |
| 0x00101461 | 0x000000A6 |
| 0x03E8D00C | 0x000000A8 |
| 0x3D2E9EC1 | 0x000000AA |
| 0x9C050079 | 0x000000AC |
| 0x00000556 |
0x000000AE |
大家好、我现在有一个问题、产品配置如上所述、我需要实现电流限制的2%的精度、如何满足要求、在这个阶段只能达到5%、很难达到。