主题中讨论的其他器件:DRV8242-Q1、 DRV103、 DRV8410
工具/软件:
您好:
我一直在回顾 DRV82yx 系列有刷电机桥/半桥配置。 我有一台单板计算机(Nvidia Jetson)、它没有足够的 PWM I/O、我希望避免在其 GPIO 上模拟 PWM。 我还希望避免在单板计算机的 I/O 与有刷电机和螺线管之间添加一个 MCU、以便软件开发全部在一个 SBC 上进行、而不是在两种不同的开发环境(即 SBC + MCU)上进行。 我提供了一个图表 ,试图说明我的想法。 我想知道对于向 SBC 添加电机/电磁阀控制线路的方法是否有建议?
DRV826x 等器件看起来很有前途、但我不是很熟悉、不知道如果我在 SBC 上没有足够的 PWM、它们是否会提供速度控制? SPI 版本呢? 除非我错过了如何使用这些驱动器系列的了解、否则我在 SPI 版本的固件说明中看不到速度命令或类似命令?